Funciones Modbus-SL

Descripción general

El servicio de mensajería Modbus proporciona comunicación cliente/servidor entre dispositivos conectados a una red Modbus Serial Line (Modbus-SL).

El modelo cliente/servidor está basado en cuatro tipos de mensajes:

  • Solicitud Modbus, el mensaje enviado en la red por el cliente para iniciar una transacción.

  • Indicación Modbus, el mensaje de solicitud recibido en el lado del servidor.

  • Respuesta Modbus, el mensaje de respuesta enviado por el servidor.

  • Confirmación Modbus, el mensaje de respuesta recibido en el lado del cliente.

Los servicios de mensajería Modbus (modelo cliente/servidor) se utilizan para el intercambio de información en tiempo real entre:

  • Dos aplicaciones de dispositivos.

  • Una aplicación de dispositivo y otro dispositivo.

  • Dispositivos y aplicaciones HMI/SCADA.

  • Un PC y un programa de dispositivo que proporcione servicios en línea.

En Serial Line, la Unidad de datos de aplicación (ADU) Modbus encapsulará la Unidad de datos de protocolo (PDU) agregando la dirección del servidor y una Prueba cíclica de redundancia (CRC). Se utiliza un encabezado especializado en TCP/IP para identificar la Unidad de datos de aplicación Modbus. Este dispositivo recibe el nombre de encabezado MBAP (encabezado de Protocolo de aplicación Modbus).

Tabla de las funciones Modbus

En la siguiente tabla se describen en detalle las funciones admitidas por los dispositivos Modbus SL compatibles con el EcoStruxure Panel Server:

Código de función

Nombre de la función

03

Lectura de n palabras

04

leer registro de entrada

06

Escritura de 1 palabra

16

Escritura de n palabras

43-14 Lectura de identificación de dispositivo (consulte Función 43-14: Leer identificación del dispositivo)

100-4

Lectura de palabras no contiguas donde n ≤ 100 (consulte Función 100-4: Lectura de registros no contiguos)

IMPORTANTE: Los códigos de función 1 y 2 no son compatibles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?