Acerca del documento

Ámbito del documento

El objetivo de esta guía es proporcionar a los usuarios, los instaladores y el personal de mantenimiento la información técnica y los procedimientos necesarios para usar y mantener el EcoStruxure™ Panel Server.

Nota de validez

Esta guía se aplica a los modelos de EcoStruxure Panel Server y las versiones del firmware que se describen en la tabla siguiente:

Referencia comercial Versión de hardware Versión de firmware
001.000.000 002.000.000

PAS400

EcoStruxure Panel Server Entry con versión de firmware 002.002.000 o superior para versión de hardware 001.000.000

PAS600, PAS600T, PAS600L

EcoStruxure Panel Server Universal con versión de firmware 002.002.000 o superior para versión de hardware 001.000.000

PAS600, PAS600P, PAS600L

EcoStruxure Panel Server Universal con versión de firmware 002.002.000 o superior para versión de hardware 002.000.000

PAS600LWD, PAS600PWD

EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design con versión de firmware de modelo 002.002.000 o superior para versión de hardware 002.000.000

PAS800, PAS800L, PAS800P

EcoStruxure Panel Server Advanced con versión de firmware 002.002.000 o superior para versión de hardware 001.000.000

EcoStruxure Panel Server Advanced con versión de firmware 002.002.000 o superior para versión de hardware 002.000.000

NOTA: El contenido de esta guía también se aplica a EcoStruxure Panel Server modelos Wired by Design PAS600LWD y PAS600PWD. Un modelo Wired by Design es un Panel Server sin la capacidad de conectarse a dispositivos inalámbricos IEEE.802.15.4 y sin capacidad de comunicación Wi-Fi.

Toda la información relacionada con el Panel Server que se presenta en esta guía se aplica a los modelos Wired by Design excepto la información relativa a los dispositivos inalámbricos y a la comunicación Wi-Fi.

Información online

Las características de los productos descritos en este documento tienen como objetivo coincidir con las características disponibles en www.se.com. Como parte de nuestra estrategia corporativa de mejora constante, podemos revisar el contenido con el tiempo con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si ve una diferencia entre las características de este documento y las características que aparecen en www.se.com, tenga en cuenta que www.se.com contiene la información más reciente.

Información relativa al producto

ADVERTENCIA
INICIO IMPREVISTO DEL FUNCIONAMIENTO
Permita únicamente el control remoto o programado de cargas eléctricas no críticas que puedan dejarse desatendidas con seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Información general sobre ciberseguridad

En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las medidas de ciberseguridad posibles con el fin de ayudar a proteger los activos y los sistemas de dichas amenazas.

Para mantener sus productos de Schneider Electric seguros y protegidos, es conveniente que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad que se indican en el documento Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric proporciona información y asistencia adicionales:

Información de ciberseguridad relacionada con el producto

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
  • Desactive los puertos o servicios no utilizados para reducir al mínimo las vías de acceso de atacantes dañinos.
  • Ponga los dispositivos en red tras varias capas de ciberdefensas (como cortafuegos, segmentación de red y protección y detección de intrusiones en red).
  • Siga las prácticas recomendadas de ciberseguridad (por ejemplo, privilegio mínimo, separación de tareas) para evitar exposiciones no autorizadas, pérdidas, modificaciones de datos y registros, o interrupciones de los servicios.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Para obtener más información sobre la ciberseguridad relacionada con el EcoStruxure Panel Server, consulte:

Datos ambientales

Para obtener más información sobre el cumplimiento de los productos y el ambiente, consulte el Environmental Data Program de Schneider Electric.

Idiomas disponibles del documento

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

Documentos relacionados

Título de la documentación

Número de referencia

EcoStruxure Panel Server - Catálogo

PLSED310196EN

EcoStruxure Panel Server Entry - Hoja de instrucciones

NNZ76760

EcoStruxure Panel Server Universal - Hoja de instrucciones

GEX84977

EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design   - Hoja de instrucciones

PKR28607

EcoStruxure Panel Server Advanced - Hoja de instrucciones

BQT54848

EcoStruxure Panel Server - Dispositivos inalámbricos/antena Wi-Fi - Hoja de instrucciones

NNZ58425

EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de la versión de firmware

EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de la versión de firmware

EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de la versión de firmware

EcoStruxure Panel Server - Guía de ciberseguridad

EcoStruxure Panel Server - Modbus File

DOCA0241EN

EcoStruxure Panel Server : archivo de alarma

DOCA0330EN

EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide

DOCA0366EN

EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert User Guide

CAE_User_Guide

EcoStruxure Power - Guide for Designing and Implementing a Cyber Secure Digital Power System - Technical Guide

ESXP2TG003EN

Arquitecturas de comunicación inalámbrica con EcoStruxure Panel Server: guía de diseño

DOCA0289EN

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web en www.se.com/ww/en/download/.

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?