Prima connessione alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Panoramica

EcoStruxure Panel Server gestisce le pagine Web per configurare le impostazioni o monitorare i dispositivi wireless (a seconda del modello), i dispositivi cablati (tramite Modbus-SL o Modbus TCP/IP) e gli ingressi digitali locali con Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, e Advanced PAS800L.

Browser Web consigliati

Le pagine Web di Panel Server sono accessibili da un PC con sistema operativo Windows.

Per accedere alle pagine Web di Panel Server, si consiglia la versione più recente del browser Web Google Chrome o un browser basato su Chrome. Altri browser potrebbero presentare limitazioni.

Certificato di sicurezza

Panel Server dispone di un certificato di sicurezza autofirmato. Quando ci si connette a Panel Server, viene visualizzato un messaggio di sicurezza sul browser Web. Prima di accettare e continuare, verificare che la comunicazione con Panel Server sia stata stabilita collegando direttamente il PC a Panel Server o accertandosi che la rete sia priva di dispositivi non autorizzati.

Connessione a un Panel Server su PC tramite Ethernet

Panel Server supporta DPWS (Device Profile for Web Service) che consente l’individuazione automatica di Panel Server.

Per rilevare Panel Server tramite PC per la prima volta, procedere come indicato di seguito:

  1. Scollegare il PC dalla LAN (Local Area Network) e spegnere il Wi-Fi se presente.

  2. Collegare un cavo Ethernet dal PC a Panel Server (vedere Collegamento a Ethernet).

  3. Sul PC, avviare Esplora file (applicazione di gestione file di Windows) e fare clic su Rete.

  4. Attendere che l’icona EcoStruxure Panel Server venga visualizzata nell’elenco dei dispositivi nella rete. Possono essere necessari fino a 2 minuti dopo l’accensione di Panel Server.

    Risultato: Le icone EcoStruxure Panel Server visualizzate sotto Rete sono le seguenti:

  5. Fare doppio clic sull’icona visualizzata con il nome del proprio modello Panel Server.

    Risultato: si aprono le pagine Web di Panel Server.

  6. Se Panel Server non viene visualizzato in Rete:

    1. Eseguire i controlli seguenti:

      • Verificare che il firewall consenta l’accesso necessario per rilevare Panel Server. Per ulteriori informazioni su come consentire l’accesso, vedere la sezione Sicurezza dell’applicazione cloud in DOCA0211•• EcoStruxure Panel Server - Guida alla sicurezza informatica.

      • Verificare che Panel Server e il PC siano collegati alla stessa sottorete.

      • Se Panel Server utilizza un IP statico, verificare che il PC utilizzi un IP statico nella stessa rete (stessa subnet mask).

      • Se l’IPV4 di Panel Server è in modalità DHCP (impostazione predefinita), impostare la modalità DHCP sul PC:

        • Accedere al pannello di controllo di Windows del PC.

        • Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.

        • Fare clic su Modifica impostazioni scheda.

        • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Connessione alla rete locale (LAN), quindi fare clic su Proprietà.

        • Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) dall’elenco e fare clic su Proprietà.

        • Selezionare Ottieni automaticamente un indirizzo IP e fare clic su OK.

    2. Passare al passo 1 ed eseguire nuovamente la procedura.

    3. Se Panel Server non è ancora visualizzato in Rete, vedere Risoluzione dei problemi.

  7. Accedere utilizzando il nome utente predefinito SecurityAdmin.

  8. Impostare una password in base ai requisiti (vedere Requisiti per la password).

  9. Controllare la versione del firmware di Panel Server:

    1. Dalle pagine Web di Panel Server, selezionare Manutenzione > Aggiornamento firmware > Aggiornamento firmware e prendere nota della versione firmware.

    2. Confrontare la versione del firmware con quella disponibile nel sito Web Schneider Electric locale.

    3. Aggiornare il firmware di Panel Server se non è alla versione più recente (vedere i dettagli per aggiornare il firmware).

Connessione a un Panel Server su un PC tramite punto di accesso Wi-Fi

Seguire la procedura descritta in Punto di accesso Wi-Fi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?