Punto di accesso Wi-Fi
Presentazione
Il punto di accesso Wi-Fi consente di utilizzare Panel Server come router (punto di accesso) per mettere in servizio i dispositivi collegati. L’accesso diretto ai dispositivi non è disponibile.
Premendo il pulsante multifunzione sul lato anteriore del Panel Server:
-
Abilita l’attivazione Wi-Fi
-
Attiva il punto di accesso Wi-Fi per un periodo di 5 minuti.
Il LED sul lato frontale del Panel Server lampeggia in blu. Se nel periodo di 5 minuti non viene stabilito alcun collegamento al dispositivo, il punto di accesso si disattiva e il LED torna allo stato precedente.
Se il LED non lampeggia in blu quando si preme il pulsante, verificare che nelle pagine Web siano attivati il Wi-Fi e il punto di accesso Wi-Fi.
Quando il dispositivo che utilizza il punto di accesso Wi-Fi è scollegato, possono essere necessari fino a 5 minuti perché il Panel Server rilevi che non vi è più un dispositivo collegato e si riattivi un LED blu lampeggiante. Il LED smette di lampeggiare dopo 5 minuti senza alcun collegamento del dispositivo.
Disponibilità
Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.
Impostazione dei parametri
La funzionalità del punto di accesso Wi-Fi è attivata o disattivata dalla pagina Web
.Impostazioni punto di accesso Wi-Fi
Parametro | Descrizione | |
---|---|---|
Abilitare la funzionalità punto di accesso Wi-Fi |
Fare clic sul commutatore per attivare o disattivare la capacità di connessione al punto di accesso (attivata per impostazione predefinita). |
|
Identificazione Panel Server |
Credenziali del Panel Server utilizzate come password per la prima connessione al punto di accesso Wi-Fi. NOTA: Modificare la password per proteggere la sicurezza
fisica del dispositivo.
|
|
Cambia SSID/password | SSID |
Visualizza il nome predefinito della rete del punto di accesso Wi-Fi. Il nome predefinito è composto dal codice prodotto e dal numero di serie di Panel Server, ad esempio: PAS600L_123456789012. Queste informazioni sono disponibili anche tramite scansione del codice QR sul lato frontale di Panel Server. Utilizzare questo campo per modificare il nome della rete del punto di accesso Wi-Fi. NOTA: se si modifica il nome di
rete (SSID), non è più possibile utilizzare le informazioni
ottenute tramite scansione del codice QR sul dispositivo per collegarsi
al punto di accesso Wi-Fi. È necessario utilizzare il nuovo nome
di rete.
|
Nuova password |
Utilizzare questo campo per modificare la password e migliorare la sicurezza del dispositivo. NOTA: Se si modifica la password,
non sarà più possibile utilizzare il codice dispositivo per collegarsi
al punto di accesso Wi-Fi. È necessario utilizzare la nuova password.
|
|
Conferma password |
Utilizzare questo campo per reimmettere la nuova password da confermare. |
Prerequisiti per la connessione al punto di accesso Wi-Fi
I prerequisiti per la connessione al punto di accesso Wi-Fi sono i seguenti:
-
L’attivazione del Wi-Fi è abilitata su Panel Server (attivata per impostazione predefinita).
-
La funzionalità del punto di accesso Wi-Fi è abilitata su Panel Server (attivata per impostazione predefinita).
-
Le informazioni seguenti relative al Panel Server a cui si desidera connettersi:
-
Codice prodotto
-
Numero di serie
-
NOTA: Il pulsante codice dispositivo rappresenta le credenziali di Panel Server. Trattare queste informazioni come riservate.
Queste informazioni possono essere ottenute tramite scansione del codice QR sul lato frontale del Panel Server con uno smartphone. Il codice dispositivo è disponibile anche nelle pagine Web Panel Server in .
-
Connessione al punto di accesso Wi-Fi da un PC
-
Premere il pulsante multifunzione sul pannello anteriore del Panel Server per meno di 5 secondi. Il LED sul pannello anteriore inizia a lampeggiare in blu per indicare che il punto di accesso Wi-Fi sul Panel Server è disponibile per l’abbinamento.
-
Nell’elenco delle reti del PC, individuare il nome di rete del Panel Server (composto dal codice prodotto e dal numero di serie annotati in precedenza, ad esempio: PAS600L_123456789012).
NOTA: Se il nome e/o la password di rete sono stati modificati rispetto ai valori predefiniti, sarà necessario trovare il nuovo nome e immettere la nuova password. Se si perde o si dimentica la password, è possibile impostare una nuova password nelle pagine Web Panel Server, accessibili attraverso una connessione Ethernet. -
Selezionare la rete e inserire la password (password predefinita: codice dispositivo). Il LED nella parte anteriore del Panel Server è di colore blu fisso per indicare che la connessione è stata stabilita.
-
Per aprire le pagine Web di Panel Server, sul PC, aprire le impostazioni del rete del punto di accesso Wi-Fi Panel Server selezionato. Nell’elenco delle proprietà, copiare l’indirizzo IPv4.
-
Nel browser, digitare https://, quindi incollare l’indirizzo IPv4 sostituendo l’ultima cifra con 1, ad esempio, se l’indirizzo IPv4 è nnn.NNN.mmm.2, digitare https://nnn.NNN.mmm.1.
Risultato: si aprono le pagine Web di Panel Server.