Aggiornamento del firmware

Presentazione

Aggiorna Panel Server alla versione più recente per:

  • Ottenere le funzionalità più recenti

  • Rimanere aggiornati sulle patch di sicurezza

  • Consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server.

    I certificati di accesso remoto per ogni versione del firmware sono validi fino alle date indicate nella tabella.

    Versione firmware Panel Server Data di validità del certificato di accesso remoto

    002 002 000

    27 gennaio 2026

    002 001 000

    24 novembre 2025

    002.000.000

    22 maggio 2025

Utilizzare la versione più recente di EcoStruxure Power Commission per aggiornare il prodotto alla versione più recente disponibile. È inoltre possibile eseguire un aggiornamento del firmware utilizzando le pagine Web integrate.

Tutti i firmware progettati per Panel Server sono firmati tramite l’infrastruttura a chiave pubblica Schneider Electric per garantire l'integrità e l'autenticità del firmware in esecuzione su Panel Server.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Controllo della versione del firmware

La versione del firmware di Panel Server in esecuzione può essere controllata:
  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Generale

L'ultima patch di sicurezza è disponibile anche nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server. Si tratta della versione firmware più bassa a cui si può declassare Panel Server senza rimuovere le patch di sicurezza installate.

Compatibilità del firmware

È possibile trovare il firmware di base del dispositivo per tutti i dispositivi di comunicazione nel quadro elettrico in modo da verificare la compatibilità delle versioni firmware nel menu Informazioni del software EcoStruxure Power Commission.

Quando si seleziona il firmware da installare, prendere in considerazione i seguenti criteri e selezionare il firmware corrispondente:

  • Modello EcoStruxure Panel Server, Entry, Universal, Universal Wired by Design, oppure Advanced.

  • La versione hardware, 001.000.000 o 002.000.000. Per controllare la versione hardware, fare riferimento all’argomento specifico.

NOTA: Se si tenta di installare una versione del firmware non compatibile con modello e hardware di EcoStruxure Panel Server, viene visualizzato un messaggio di errore e l'installazione viene interrotta.

Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware di Panel Server, utilizzare una delle opzioni seguenti:

  • Software EcoStruxure Power Commission

    (raccomandato)
  • Pagine Web di Panel Server

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware di Panel Server, vedere le rispettive note di rilascio:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?