EcoStruxure Panel Server-System
Architektur
Ob für ein einfaches Stromverteilungssystem mit einem Gerät oder ein umfangreiches elektrisches Verteilungssystemen, der EcoStruxure Panel Server sammelt Daten von jedem der unterstützten Geräte.
Die folgende Abbildung zeigt typische EcoStruxure Panel Server-Architekturen:
Netzwerkkonnektivität
Die Netzwerkkonnektivität des EcoStruxure Panel Server kann in zwei Teile untergliedert werden:
-
Vorgeschaltete Verbindung zu Kontroll-/Überwachungssoftware und Cloud-Anwendungen
-
Nachgeschaltete Verbindung zu lokalen Feldgeräten
Vorgeschaltete Verbindung
Das vorgeschaltete Netzwerk des EcoStruxure Panel Server kann für die Verbindung von Cloud-Anwendungen oder Modbus TCP/IP-Überwachungs- und -Kontrollanwendungen genutzt werden.
-
Modell Entry:
Dieser Zugriff erfolgt entweder über den Ethernet-Port am Panel Server oder über die Wi-Fi-Schnittstelle.
-
Modelle Universal und Advanced:
Dieser Zugriff erfolgt über die beiden Ethernet-Ports am EcoStruxure Panel Server oder über die Wi-Fi-Schnittstelle, sofern zutreffend.
Je nach Konfiguration des Ethernet-Ports weist die Datenübertragung folgendes Verhalten auf:
-
Im geschalteten Modus (Standardmodus) sind die beiden Ethernet-Ports mit dem internen Ethernet-Switch des EcoStruxure Panel Server verbunden. Mit einem der Ethernet-Ports verbundene Geräte können sich gegenseitig erkennen.
-
Im getrennten Modus ist der Ethernet-Port ETH1 mit dem vorgeschalteten Netzwerk verbunden, während der Ethernet-Port ETH2 verwendet wird, um ein nachgeschaltetes Ethernet-Netzwerk zu erstellen, das vom vorgeschalteten Ethernet-Netzwerk getrennt ist.
Bei einer Wi-Fi-Verbindung wird das Wi-Fi-Netzwerk immer als das vorgeschaltete Netzwerk betrachtet und die Ethernet-Ports werden vom Wi-Fi-Netzwerk getrennt. Das vorgeschaltete (Wi-Fi-) Netzwerk und die nachgeschalteten (Ethernet-) Netzwerke müssen verschiedene Netzwerke sein, die unterschiedliche Subnetze verwenden (siehe folgende Tabelle. In der Tabelle stellen A, B und C andere Netzwerke dar.):
Verbindung Wi-Fi-Netzwerk ETH1-Netzwerk ETH 2-Netzwerk Geschalteter Modus (Wi-Fi nicht aktiviert)
–
A
A
Getrennter Modus (Wi-Fi nicht aktiviert)
–
A (vorgeschaltet)
B (nachgeschaltet)
Wi-Fi und geschalteter Modus
A (vorgeschaltet)
B (nachgeschaltet)
B (nachgeschaltet)
Wi-Fi und getrennter Modus
A (vorgeschaltet)
B (nachgeschaltet)
C (nachgeschaltet)
-
Nachgeschaltete Verbindung (Modell Entry)
Geräte im nachgeschalteten Netzwerk können mit dem Wireless-Konzentrator des Panel Server Entry über das Wireless-Netzwerk gemäß IEEE 802.15.4 verbunden werden.
Nachgeschaltete Verbindung (Modelle Universal und Advanced)
Für die Verbindung der Geräte im nachgeschalteten Netzwerk mit dem Panel Server Universal und Advanced sind verschiedene Möglichkeiten gegeben:
-
Wireless-Netzwerk gemäß IEEE 802.15.4 (Serien PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600P und PAS800)
-
Modbus SL
-
Modbus TCP/IP (Ethernet und Wi-Fi)
-
Digitaleingänge des Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)
Je nach Konfiguration der Ethernet-Ports des Panel Server weist die Datenübertragung folgendes Verhalten auf:
-
Im geschalteten Modus ist es möglich, mehrere Netzwerkgeräte über den Panel Server in einer Prioritätsverkettung (Daisy Chain) miteinander zu verbinden. Auf die Modbus TCP/IP-Geräte, die mit einem der Ports des Panel Server verbunden sind, kann direkt über eine Überwachungs- und Kontrollsoftware zugegriffen werden, die auf einem Gerät ausgeführt wird, das physisch mit dem ETH1- oder ETH2-Port verbunden ist.
-
Im getrennten Modus erfolgt der Zugriff auf die über den ETH2-Port mit dem nachgeschalteten Ethernet-Netzwerk verbundenen Modbus TCP/IP-Geräte mithilfe einer vorgeschalteten Überwachungs- und Kontrollsoftware über den ETH1-Port.
Unterstützte Geräte
Liste der unterstützten Geräte (je nach Panel Server-Modell):
-
Kabelgebundene Geräte, die über Modbus SL, Modbus TCP/IP oder Digitaleingänge kommunizieren:
-
Leistungsschalter und Lasttrennschalter
-
Schutzrelais
-
Stromzähler
-
Energiezähler
-
Impulszähler
-
E/A-Module (IO)
-
Gateways
-
-
Wireless-Geräte:
-
Energiebezogene Geräte:
-
PowerTag Energy- und PowerLogic Tag-Sensoren
-
Acti9 Active
-
-
Umgebungssensoren:
-
Easergy TH110/CL110
-
HeatTag-Sensoren
-
Wireless-CO2-Sensoren
-
Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren
-
PowerTag Ambient
-
PowerTag A
-
-
Steuergeräte:
-
PowerTag Control
-
Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter
-
-
Leistungsschalter: MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät in MasterPacT MTZ-Leistungsschaltern
-
Andere Wireless-Geräte:
-
PowerLogic PD100
-
Exiway Link Notbeleuchtungsvorrichtungen
-
XB5R-Sender (ZBRT)
-
-
Die vom Panel Server unterstützten Geräte sind in den jeweiligen Versionshinweisen aufgeführt:
-
DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise
-
DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise
-
DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise
Maximale Konfiguration
Die maximale Anzahl an Geräten, die in einem System mit einem Panel Server depends on the model. konfiguriert werden können.
Panel Server Entry
Wireless-Gerät |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Geräte |
---|---|
PowerTag Energy-Sensoren |
20 |
PowerLogic Tag-Energiesensoren |
20 |
Acti9 Active-Geräte |
20 |
PowerTag Control-Geräte |
10 |
Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter |
20 |
MasterPacT MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät |
8 |
Wireless-CO2-Sensoren |
20 |
Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren |
20 |
PowerTag A-Geräte |
20 |
PowerTag Ambient-Sensoren |
20 |
Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren |
20 |
PowerLogic HeatTag-Sensoren |
15 |
PowerLogic PD100-Geräte |
15 |
Exiway Link-Geräte |
20 |
XB5R Sender (ZBRT) |
20 |
Für eine gemischte Konfiguration wird empfohlen, dass jede Kombination der in den obigen Zeilen aufgeführten Wireless-Geräte die maximale Anzahl von 20 Geräten nicht überschreitet. |
Die maximale Anzahl an Geräten, die in einem System mit einem Panel Server Universal oder Advanced konfiguriert werden können, ist vom Typ der verbundenen Geräte abhängig:
Gerätetyp |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Geräte |
|
---|---|---|
Wireless-Gerät (nicht unterstützt von PAS600LWD und PAS600PWD) |
PowerTag Energy-Sensoren |
85 |
PowerLogic Tag-Energiesensoren |
85 |
|
Acti9 Active-Geräte |
85 |
|
Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter |
85 |
|
MasterPacT MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät |
8 |
|
Wireless-CO2-Sensoren |
100 |
|
Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren |
100 |
|
PowerTag A-Geräte |
100 |
|
PowerTag Ambient-Sensoren |
100 |
|
Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren |
100 |
|
PowerLogic HeatTag-Sensoren |
15 |
|
PowerTag Control-Geräte |
10 |
|
PowerLogic PD100-Geräte |
15 |
|
Exiway Link-Geräte |
20 |
|
XB5R Sender (ZBRT) |
100 |
|
Für eine gemischte Konfiguration von Wireless-Geräten wird Folgendes empfohlen:
|
||
Modbus SL-Geräte |
Modbus SL-Geräte, die keine E/A-Geräte sind: |
32 HINWEIS: Die maximale Anzahl hängt von der Länge der
seriellen Leitung und den Gerätetypen ab.
|
E/A-Geräte:
|
|
|
Modbus TCP/IP-Geräte |
Physisch mit dem Panel Server verbundene Geräte und virtuelle Geräte, d. h. mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbundene IEEE 802.15.4-Wireless-Geräte |
128 HINWEIS: Der Panel Server unterstützt 64 gleichzeitige Modbus TCP/IP-Client-Verbindungen
(z. B. SCADA-System).
|
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Schneider Electric-Vertreter.