Sistema EcoStruxure Panel Server
Arquitetura
O EcoStruxure Panel Server recolhe dados de qualquer um dos dispositivos suportados, de um sistema simples de distribuição elétrica com um dispositivo a grandes sistemas de distribuição elétrica.
A ilustração seguinte mostra as arquiteturas típicas do EcoStruxure Panel Server:
Conetividade de rede
A conetividade de rede do EcoStruxure Panel Server pode ser dividida em duas partes:
-
Ligação ascendente a aplicações de software de supervisão e nuvem.
-
Ligação a jusante a dispositivos de campo locais.
Ligação a montante
A rede a montante do EcoStruxure Panel Server pode ser utilizada para ligar aplicações na nuvem ou para a monitorização e supervisão Modbus TCP/IP.
-
Modelo Entry:
Este acesso é fornecido através da porta Ethernet no Panel Server ou através da interface Wi-Fi.
-
Modelos Universal e Advanced:
Este acesso é fornecido através das duas portas Ethernet no EcoStruxure Panel Server ou através da interface Wi-Fi, se aplicável.
Dependendo da configuração da porta Ethernet, o comportamento de transmissão de dados é o seguinte:
-
No modo comutado (modo predefinido), as duas portas Ethernet são ligadas ao comutador Ethernet interno do EcoStruxure Panel Server. Os dispositivos ligados a qualquer uma das portas Ethernet conseguem ver-se mutuamente.
-
No modo Separado, a porta Ethernet ETH1 está ligada à rede a montante e a porta Ethernet ETH2 é utilizada para criar uma rede Ethernet a jusante separada da rede Ethernet a montante.
No caso de uma ligação Wi-Fi, a Wi-Fi é sempre considerada a rede a montante e as portas Ethernet estão separadas da rede Wi-Fi. As redes a montante (Wi-Fi) e a jusante (Ethernet) têm de ser redes diferentes utilizando subredes diferentes (consulte a tabela seguinte). Na tabela A, B e C representam redes diferentes.):
Ligação Rede Wi-Fi Rede ETH1 Rede ETH1 Modo Comutado (Wi-Fi não ativada)
–
A
A
Modo Separado (Wi-Fi não ativada)
–
A (montante)
B (jusante)
Wi-Fi e modo Comutado
A (montante)
B (jusante)
B (jusante)
Wi-Fi e modo Separado
A (montante)
B (jusante)
C (jusante)
-
Ligação a jusante (modelo Entry)
Os dispositivos na rede a jusante podem ser ligados ao concentrador sem fios Panel Server Entry através de uma rede sem fios, de acordo com a norma IEEE 802.15.4.
Ligação a jusante (modelos Universal e Advanced)
Os dispositivos na rede a jusante podem ser ligados ao Panel Server Universal e Advanced de várias maneiras:
-
Rede sem fios de acordo com IEEE 802.15.4 (séries PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600P e PAS800)
-
Modbus-SL
-
Modbus TCP/IP (Ethernet e Wi-Fi)
-
Entradas digitais do Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)
Dependendo da configuração das portas Ethernet Panel Server, o comportamento da transmissão de dados é o seguinte:
-
No modo Comutado, é possível encadear vários dispositivos de rede através do Panel Server. Os dispositivos Modbus TCP/IP ligados a qualquer uma das portas do Panel Server podem ser acedidos diretamente através do software de monitorização e supervisão executado num dispositivo ligado fisicamente à porta ETH1 ou ETH2.
-
No modo Separado, os dispositivos Modbus TCP/IP ligados através da porta ETH2 para a rede Ethernet a jusante pode ser acedida por software de monitorização e supervisão a montante através da porta ETH1.
Dispositivos suportados
Lista de dispositivos suportados (dependendo do modelo Panel Server):
-
Dispositivos com fios que se comunicam através do Modbus-SL, Modbus TCP/IP ou entradas digitais:
-
Disjuntores e interruptores-seccionadores
-
Relés de proteção
-
Medidores de potência
-
Medidores de energia
-
Contadores de impulsos
-
Módulos E/S
-
Gateways
-
-
Dispositivos sem fios:
-
Dispositivos relacionados com energia:
-
Sensores PowerTag Energy e PowerLogic Tag
-
Acti9 Active
-
-
Sensores ambientais:
-
Easergy TH110/CL110
-
Sensores HeatTag
-
Sensores de CO2 sem fios
-
Sensores de temperatura e humidade sem fios
-
PowerTag Ambient
-
PowerTag A
-
-
Dispositivos de controlo:
-
PowerTag Control
-
Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT
-
-
Disjuntores: MicroLogic Active AP ou unidade de controlo EP em MasterPacT MTZ disjuntores
-
Outros dispositivos sem fios:
-
PowerLogic PD100
-
Exiway Link dispositivos de iluminação de emergência
-
Transmissores XB5R (ZBRT)
-
-
Os dispositivos suportados pelo Panel Server estão listados nas respetivas notas de versão:
-
DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de versão do firmware
-
DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de versão do firmware
-
DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de versão do firmware
Configuração máxima
O número máximo de dispositivos que podem ser configurados num sistema com um Panel Server depends on the model.
Panel Server Entry
Dispositivo sem fios |
Número máximo de dispositivos simultâneos |
---|---|
Sensores PowerTag Energy |
20 |
Sensores de energia PowerLogic Tag |
20 |
Dispositivos Acti9 Active |
20 |
Dispositivos PowerTag Control |
10 |
Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT |
20 |
Disjuntores MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic Active AP ou EP |
8 |
Sensores de CO2 sem fios |
20 |
Sensores de temperatura e humidade sem fios |
20 |
Dispositivos PowerTag A |
20 |
Sensores PowerTag Ambient |
20 |
Sensores ambientais Easergy TH110/CL110 |
20 |
Sensores PowerLogic HeatTag |
15 |
Dispositivos PowerLogic PD100 |
15 |
Dispositivos Exiway Link |
20 |
Transmissores XB5R (ZBRT) |
20 |
A recomendação para uma configuração mista é que qualquer combinação de dispositivos sem fios listados nas linhas acima não exceda 20 dispositivos. |
O número máximo de dispositivos que podem ser configurados num sistema com um Panel Server Universal ou Advanced depende do tipo de dispositivos ligados:
Tipo de dispositivo |
Número máximo de dispositivos simultâneos |
|
---|---|---|
Dispositivo sem fios (não suportado pelo PAS600LWD e PAS600PWD) |
Sensores PowerTag Energy |
85 |
Sensores de energia PowerLogic Tag |
85 |
|
Dispositivos Acti9 Active |
85 |
|
Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT |
85 |
|
Disjuntores MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic Active AP ou EP |
8 |
|
Sensores de CO2 sem fios |
100 |
|
Sensores de temperatura e humidade sem fios |
100 |
|
Dispositivos PowerTag A |
100 |
|
Sensores PowerTag Ambient |
100 |
|
Sensores ambientais Easergy TH110/CL110 |
100 |
|
Sensores PowerLogic HeatTag |
15 |
|
Dispositivos PowerTag Control |
10 |
|
Dispositivos PowerLogic PD100 |
15 |
|
Dispositivos Exiway Link |
20 |
|
XB5R transmissores (ZBRT) |
100 |
|
A recomendação para uma configuração mista de dispositivos sem fios é a seguinte:
|
||
Dispositivos Modbus-SL |
Dispositivos Modbus-SL que não sejam dispositivos E/S: |
32 NOTA: O número máximo depende do comprimento da linha
em série e do tipo de dispositivo(s)
|
Dispositivos de E/S:
|
|
|
Dispositivos Modbus TCP/IP |
Dispositivos fisicamente ligados ao Panel Server e dispositivos virtuais, ou seja, dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado |
128 NOTA: O Panel Server suporta 64 ligações do cliente Modbus TCP/IP simultâneas
(por exemplo, o sistema SCADA).
|
Para obter mais informações, entre em contacto com o representante local da Schneider Electric.