Gestion des utilisateurs

Présentation

Le compte utilisateur par défaut dispose de droits d’administration permettant notamment de lire et de modifier la configuration du produit, d’ajouter et de supprimer des équipements sans fil et d’accéder aux journaux système. Le nom d’utilisateur de ce compte est SecurityAdmin.

Lors de la première connexion, vous devez définir un mot de passe utilisateur. Respectez les exigences en matière de mot de passe.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Modification du mot de passe du compte utilisateur

Le mot de passe du compte utilisateur peut être modifié comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Sur la page d’accueil des pages Web de Panel Server

    .
    1. Cliquez sur la flèche en regard du nom d’utilisateur dans l’en-tête.

    2. Sélectionnez Changer mot de passe dans la liste déroulante.

    3. Saisissez l’ancien mot de passe.

    4. Saisissez le nouveau mot de passe.

    5. Confirmez le nouveau mot de passe.

    6. Cliquez sur Appliquer.

Exigences concernant le mot de passe

EcoStruxure Panel Server impose des contraintes sur les mots de passe.

Le mot de passe doit respecter les règles suivantes :

  • Ne doit pas être identique au nom d’utilisateur

  • 8 à 50 caractères

  • Doivent contenir au moins trois des types de caractères suivants :

    • Lettres majuscules

    • Lettres minuscules

    • Chiffres

    • Caractères spéciaux (limités à l’espace et !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Verrouillage du mot de passe

Après 10 tentatives de connexion infructueuses à EcoStruxure Panel Server, le compte de l’utilisateur est verrouillé.

L’utilisateur doit patienter 10 minutes avant de pouvoir se reconnecter.

Chaque tentative non valide suivante (jusqu’à 5 essais) verrouille l’accès pendant 60 minutes.

L’état de verrouillage du compte utilisateur est conservé en cas de redémarrage, y compris après une coupure d’alimentation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?