Wi-Fi-Infrastruktur
Einführung
Der Panel Server unterstützt die folgenden Anwendungsprotokolle in einer Wi-Fi-Infrastruktur:
-
HTTPS für den Zugriff auf die integrierten Panel Server-Webseiten
-
Modbus TCP/IP
-
DPWS-Protokoll (Devices Profile for Web Services) zur IP-Netzwerkerkennung
Wenn der Panel Server Universal oder Advanced in einem Metallgehäuse untergebracht wird, kann eine externe Wi-Fi-Antenne (Referenz PASA-ANT1) installiert werden, um das Wi-Fi-Netzwerk außerhalb des Metallgehäuses zu erweitern. Die Einstellungen der Ausgangsleistung für die externe Antenne sind vordefiniert und können nicht bearbeitet werden.
Wenn der Panel Server Entry in einem Metallgehäuse installiert wird, verwenden Sie die Ethernet-Portverbindung anstelle von Wi-Fi, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced.
Einstellen der Parameter
Die Wi-Fi-Infrastruktur wird auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten konfiguriert. Gehen Sie wie folgt vor:
-
Rufen Sie die Panel Server-Webseiten auf (siehe den detaillierten Abschnitt).
-
Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Verbindung auf der Webseite
.
Allgemeine Einstellungen
![]() |
---|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB ODER GEÄNDERTE
FUNKTION VON SCHUTZEINRICHTUNGEN
Setzen Sie den Wi-Fi-Parameter Antenne nicht auf Extern, wenn die externe Wi-Fi-Antenne
nicht mit dem Panel Server
Universal- oder Advanced-Gateway verbunden ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Parameter | Beschreibung |
---|---|
WLAN Aktivierung |
Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Wi-Fi. HINWEIS: Durch die Deaktivierung
der Wi-Fi-Aktivierung wird der Wi-Fi-Zugangspunkt deaktiviert und
jede aktive Wi-Fi-Verbindung unterbrochen.
|
Infrastruktur Aktivierung |
Wird angezeigt, wenn WLAN Aktivierung aktiviert und gespeichert ist. Ermöglicht die Verbindung der Funktion mit einer vorhandenen Infrastruktur (standardmäßig aktiviert). Die Infrastruktureinstellungen können angezeigt und bearbeitet werden, wenn Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist. |
Antenne (Modelle Universal und Advanced) |
Wenn Wi-Fi aktiviert ist, zur Festlegung des verwendeten Antennentyps:
|
Infrastruktur Einstellungen
Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Verbindungsstatus |
Zeigt den Status der Verbindung des Panel Server mit dem Wi-Fi-Netzwerk an:
HINWEIS: Wenn das Wi-Fi-Netzwerk vorübergehend außer Betrieb
ist, stellt der Panel Server innerhalb von drei Minuten nach der Wiederherstellung des Netzwerks
erneut eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her.
|
SSID |
Ermöglicht die Auswahl des Wireless-Netzwerknamens, indem Sie diesen in das Feld eingeben oder anzeigen, indem Sie in der Netzwerkliste darauf doppelklicken. WICHTIG: Es wird empfohlen, WPA2 (WiFi Protected Access Version 2) (oder WPA3, falls verfügbar) für die Sicherheit des Wireless-Netzwerks zu verwenden. HINWEIS: Das TKIP-Protokoll (Temporal Key Integrity Protocol)
wird nicht unterstützt.
|
Authentifizierungsschlüssel |
Ermöglicht die Eingabe des Authentifizierungsschlüssels für das Wi-Fi-Netzwerk. |
Netzwerkliste |
Ermöglicht die Auswahl eines Wi-Fi-Netzwerks. Das SSID-Feld wird automatisch mit den zugehörigen Daten ausgefüllt, wenn Sie auf einen Netzwerknamen doppelklicken. Für jeden Netzwerknamen in der Liste werden folgende Informationen angezeigt:
|
WLAN Infrastruktur IP Einstellungen
Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Schnittstellen Status |
Zeigt den Status der Wi-Fi-Schnittstelle an. |
MAC-Adresse |
Zeigt die MAC-Adresse (Media Access Control) an. Die Einstellung kann nicht bearbeitet werden. |
IPv6-Aktivierung |
Wird verwendet, um die IPv6-Konfiguration zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (standardmäßig aktiviert). |
IPv6-Adresse |
Zeigt die IPv6-Adresse an. Die Einstellung kann nicht bearbeitet werden. HINWEIS: Wird angezeigt,
wenn der Parameter IPv6-Aktivierung aktiviert
ist.
|
IPv4 Zuweisungsmodus |
Ermöglicht die Auswahl des IPv4-Zuweisungsmodus:
|
IPv4-Adresse |
Wird zum Eingeben der statischen IP-Adresse des Panel Server verwendet, wenn der IPv4-Parameter Konfigurationsmodus auf Statische IPv4-Adresse festgelegt ist. |
Netzmaske |
Wird verwendet, um die Netzmaskenadresse Ihres Netzwerks einzugeben, wenn der IPv4-Parameter Konfigurationsmodus auf Statische IPv4-Adresse festgelegt ist. HINWEIS: Wenn Wi-Fi aktiviert ist, hat die Wi-Fi-Konfiguration Vorrang vor
der Ethernet-IP-Konfiguration. WICHTIG: Verwenden Sie eine andere Netzmaske für Wi-Fi als die für Ethernet verwendete Netzmaske, um Verbindungsprobleme mit dem Panel Server zu vermeiden. |
Gateway-Einstellungen
Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Gateway Zuweisungsmodus |
Die Gateway-Konfiguration entspricht den IPv4-Konfigurationsmoduseinstellungen und kann nicht bearbeitet werden:
HINWEIS: Das Gateway integriert einen DHCP-Client, der die IP-Konfiguration
vom DHCP-Server empfängt.
|
Gateway IPv4 Adresse |
Wird verwendet, um die IP-Adresse des Gateways (Routers) manuell einzugeben, wenn der Parameter Statisch festgelegt ist. auf |