Infrastructure Wi-Fi

Présentation

Panel Server prend en charge les protocoles applicatifs suivants sur l’infrastructure Wi-Fi :

  • HTTPS pour fournir l’accès aux pages Web intégrées de Panel Server

  • Modbus TCP/IP

  • Protocole DPWS (Devices Profile for Web Services) pour la détection de réseau IP

Si Panel Server Universal ou Advanced est installé dans un boîtier métallique, une antenne externe Wi-Fi (référence PASA-ANT1) peut être installée pour étendre le réseau Wi-Fi à l’extérieur du boîtier métallique. Les paramètres de puissance de sortie pour l’antenne externe sont prédéfinis et non modifiables.

Si Panel Server Entry est installé dans un boîtier métallique, utilisez la connexion par port Ethernet au lieu du Wi-Fi pour éviter les interruptions de communication.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal (sauf modèles Wired by Design) et Advanced.

Réglage des paramètres

L’infrastructure Wi-Fi est configurée dans les pages Web EcoStruxure Panel Server. Procédez comme suit :

  1. Accédez aux pages Web de Panel Server (reportez-vous à la rubrique détaillée).

  2. Configurez la connexion au Wi-Fi sur la page Web Paramètres > Communication réseau > Infrastructure Wi-Fi > Paramètres généraux.

Paramètres généraux

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT OU FONCTIONNALITÉ ALTÉRÉE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
Ne définissez pas le paramètre Antenne Wi-Fi sur Externe si l’antenne Wi-Fi externe n’est pas connectée à la passerelle Panel Server Universal ou Advanced.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Paramètre Description

Activation Wi-Fi

Permet d’activer ou de désactiver la fonction Wi-Fi.

NOTE: La désactivation de la fonction Wi-Fi désactive également le point d’accès Wi-Fi et interrompt toute connexion Wi-Fi active.

Activation de l’infrastructure

Affiché lorsque l’option Activation Wi-Fi est activée et enregistrée.

Permet d’activer la capacité de connexion à une infrastructure existante (option désactivée par défaut). Les paramètres d’infrastructure sont affichés et modifiables lorsque l’option Activation de l’infrastructure est activée.

Antenne (modèles Universal et Advanced)

Lorsque le Wi-Fi est activé, ce paramètre permet de définir le type d’antenne :

  • Interne (valeur par défaut)

  • Externe

Paramètres d’infrastructure

Les paramètres suivants s’affichent uniquement lorsque le paramètre Activation de l’infrastructure est activé.

Paramètre Description

Statut de connexion

Indique le statut de la connexion de Panel Server au réseau Wi-Fi :

  • Connecté
  • Non connecté
NOTE: Si le réseau Wi-Fi est temporairement hors service, le Panel Server se connecte à nouveau au réseau Wi-Fi dans les trois minutes suivant sa récupération.

SSID

Permet de sélectionner le nom du réseau sans fil en le saisissant dans le champ ou en double-cliquant dessus dans la Liste des réseaux.

IMPORTANT : Il est recommandé d’utiliser WPA2 (Wi-Fi Protected Access version 2), ou WPA3 si disponible, pour la sécurité du réseau sans fil

NOTE: Le protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) n’est pas pris en charge.

Clé d’authentification

Permet d’indiquer la clé d’authentification pour le réseau Wi-Fi.

Liste des réseaux

Permet de sélectionner un réseau Wi-Fi. Le champ SSID est automatiquement renseigné avec les données correspondantes lorsque vous double-cliquez sur le nom du réseau.

Les informations suivantes s’affichent pour chaque nom de réseau de la liste :

  • Icône d’indicateur de force du signal Wi-Fi

  • Icône de verrou si un mot de passe est requis pour se connecter au réseau

Paramètres IP de l’infrastructure Wi-Fi

Les paramètres suivants s’affichent uniquement lorsque le paramètre Activation de l’infrastructure est activé.

Paramètre Description

Statut de l’interface

Indique le statut de l’interface Wi-Fi.

Adresse MAC

Indique l’adresse MAC (Media Access Control). Ce paramètre n’est pas modifiable.

Activation IPv6

Permet d’activer ou de désactiver la configuration IPv6 (activée par défaut).

Adresse IPv6

Indique l’adresse IPv6. Ce paramètre n’est pas modifiable.

NOTE: Affiché lorsque le paramètre Activation IPv6 est activé.

Mode d’attribution IPv4

Permet de sélectionner le mode d’attribution IPv4 :

  • Sélectionnez DHCP (réglage par défaut) pour obtenir automatiquement les paramètres IPv4.

  • Sélectionnez Statique pour saisir l’adresse IPv4 manuellement.

Adresse IPv4

Permet de saisir l’adresse IP statique de Panel Server lorsque le paramètre Mode de configuration IPv4 est défini sur Adresse IPv4 statique.

Masque réseau

Permet de saisir l’adresse du masque réseau de votre réseau lorsque le paramètre Mode de configuration IPv4 est défini sur Adresse IPv4 statique.

NOTE: Lorsque le Wi-Fi est activé, la configuration Wi-Fi est prioritaire sur la configuration Ethernet IP.

IMPORTANT : Utilisez pour le Wi-Fi un masque réseau différent de celui utilisé pour Ethernet afin d’éviter les problèmes de connectivité sur Panel Server.

Paramètres de passerelle

Les paramètres suivants s’affichent uniquement lorsque le paramètre Activation de l’infrastructure est activé.

Paramètre Description

Mode de configuration

La configuration de la passerelle est identique à celle du mode de configuration IPv4 et n’est pas modifiable :

  • DHCP

  • Statique

NOTE: La passerelle intègre un client DHCP qui reçoit la configuration IP fournie par le serveur DHCP.

Adresse IPv4 de la passerelle

Permet de saisir manuellement l’adresse IP de la passerelle (routeur) lorsque le paramètre Paramètres de la passerelle > Mode de configuration est défini sur Statique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?