Infrastruttura Wi-Fi
Presentazione
Panel Server supporta i seguenti protocolli applicativi su infrastruttura Wi-Fi:
-
HTTPS per fornire l’accesso alle pagine Web integrate di Panel Server
-
Modbus TCP/IP
-
Protocollo DPWS (Device Profile for Web Services) per il rilevamento della rete IP
Se Panel Server Universal o Advanced è installato in un cabinet metallico, è possibile installare un’antenna Wi-Fi esterna (codice PASA-ANT1) per estendere la rete Wi-Fi all’esterno del cabinet metallico. Le impostazioni della potenza di uscita dell’antenna esterna sono predefinite e non modificabili.
Se Panel Server Entry è installato in un cabinet metallico, utilizzare la connessione della porta Ethernet anziché il Wi-Fi per evitare interruzioni della comunicazione.
Disponibilità
Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.
Impostazione dei parametri
L’infrastruttura Wi-Fi è configurata sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server. Procedere come segue:
-
Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere l’argomento dettagliato).
-
Configurare la connessione a Wi-Fi sulla pagina Web
.
Impostazioni generali
![]() |
---|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL’APPARECCHIATURA
O FUNZIONAMENTO ALTERATO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Non impostare il parametro Antenna Wi-Fi su Esterna se l’antenna Wi-Fi
esterna non è collegata al gateway Panel Server
Universal o Advanced.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Parametro | Descrizione |
---|---|
Attivazione Wi-Fi |
Utilizzato per abilitare/disabilitare il Wi-Fi. NOTA: Disabilitando l’attivazione
del Wi-Fi si disattiva il punto di accesso Wi-Fi e si interrompe qualsiasi
connessione Wi-Fi attiva.
|
Attivazione infrastruttura |
Visualizzato quando Attivazione Wi-Fi è abilitata e salvata. Consente di abilitare la capacità di connessione a un’infrastruttura esistente (abilitata per impostazione predefinita). Le impostazioni dell’infrastruttura sono visualizzate e modificabili quando Attivazione infrastruttura è abilitata. |
Antenna (modelli Universal e Advanced) |
Quando è abilitato il Wi-Fi, consente di impostare il tipo di antenna utilizzata:
|
Impostazioni dell’infrastruttura
I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.
Parametro | Descrizione |
---|---|
Stato della connessione |
Mostra lo stato della connessione Panel Server alla rete Wi-Fi:
NOTA: se la rete Wi-Fi è temporaneamente fuori servizio, Panel Server si collega di nuovo alla rete Wi-Fi entro tre minuti dal ripristino
della rete.
|
SSID |
Consente di selezionare il nome della rete wireless digitandolo nel campo o visualizzato quando si fa doppio clic nell’Elenco di rete. IMPORTANTE: si consiglia di utilizzare WPA2 (Wi-Fi Protected Access versione 2) (o WPA3 se disponibile) per la sicurezza della rete wireless NOTA: TKIP (Temporal
Key Integrity Protocol) non supportato.
|
Chiave di autenticazione |
Consente di immettere la chiave di autenticazione per la rete Wi-Fi. |
Elenco di rete |
Consente di selezionare una rete Wi-Fi. Il campo SSID viene compilato automaticamente con i dati corrispondenti facendo doppio clic sul nome della rete. Per ogni nome di rete nell’elenco, vengono visualizzate le informazioni seguenti:
|
Impostazioni IP infrastruttura Wi-Fi
I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.
Parametro | Descrizione |
---|---|
Stato interfaccia |
Mostra lo stato dell’interfaccia Wi-Fi. |
Indirizzo MAC |
Mostra l’indirizzo MAC (Media Access Control). Impostazione non modificabile. |
Attivazione IPv6 |
Consente di attivare/disattivare la configurazione IPv6 (attivata per impostazione predefinita). |
Indirizzo IPv6 |
Mostra l’indirizzo IPv6. Impostazione non modificabile. NOTA: visualizzato quando
è abilitato il parametro Attivazione IPv6.
|
Modalità di assegnazione IPv4 |
Permette di selezionare la modalità di assegnazione IPv4:
|
Indirizzo IPv4 |
Utilizzato per immettere l’indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di configurazione IPv4 è impostato su Indirizzo IPv4 statico. |
Netmask |
Utilizzato per immettere l’indirizzo della maschera di rete quando il parametro Modalità di configurazione IPv4 è impostato su Indirizzo IPv4 statico. NOTA: quando è attivato Wi-Fi, la configurazione Wi-Fi ha la
precedenza sulla configurazione IP Ethernet. IMPORTANTE: utilizzare una maschera di rete diversa per il Wi-Fi da quella utilizzata per Ethernet per evitare problemi di connettività su Panel Server. |
Impostazioni gateway
I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.
Parametro | Descrizione |
---|---|
Modalità di assegnazione del gateway |
La configurazione del gateway è uguale alle impostazioni della modalità di configurazione IPv4 e non è modificabile:
NOTA: il gateway integra un client DHCP che riceve la configurazione
IP dal server DHCP.
|
Indirizzo IPv4 del gateway |
Consente di immettere manualmente l’indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro Statico. è impostato su |