Infraestrutura Wi-Fi

Apresentação

O Panel Server suporta os seguintes protocolos de aplicação na infraestrutura Wi-Fi:

  • HTTPS, que fornece acesso às páginas Web integradas do Panel Server

  • Modbus TCP/IP

  • Perfil de dispositivos para Serviços Web (DPWS) para deteção de redes IP

Se o Panel Server Universal ou o Advanced estiverem instalados num recinto metálico, uma antena externa Wi-Fi (referência PASA-ANT1) pode ser instalada para aumentar a rede Wi-Fi fora do recinto metálico. As definições de potência de saída da antena externa são predefinidas e não editáveis.

Se o Panel Server Entry for instalado num recinto metálico, utilize a ligação da porta Ethernet em vez de Wi-Fi para evitar interrupções na comunicação.

Disponibilidade

Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.

Definir os parâmetros

A infraestrutura Wi-Fi está configurada nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server. Efetue o seguinte:

  1. Aceda às páginas Web do Panel Server (consulte o tópico detalhado).

  2. Configure a ligação à Wi-Fi na página Web Definições > Comunicação de rede > Infraestrutura Wi-Fi > Definições gerais.

Definições gerais

ATENÇÃO
FUNCIONAMENTO INDESEJADO DO EQUIPAMENTO OU ALTERAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Não defina o parâmetro Wi-Fi Antena como Externo se a antena Wi-Fi externa não estiver ligada ao gateway Panel Server Universal ou Advanced.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
Parâmetro Descrição

Ativação Wi-Fi

Utilizado para ativar/desativar a Wi-Fi.

NOTA: Desativar a ativação Wi-Fi desativa o ponto de acesso Wi-Fi e interrompe qualquer ligação Wi-Fi ativa.

Ativação da infraestrutura

Apresentado quando Ativação Wi-Fi está ativada e guardada.

Permite ativar a capacidade de ligação a uma infraestrutura existente (ativada por predefinição). As definições de infraestrutura são apresentadas e editáveis quando Ativação da infraestrutura está ativado.

Antena (modelos Universal e Advanced)

Quando a Wi-Fi está ativada, é utilizada para definir o tipo de antena utilizada:

  • Interna (predefinição)

  • Externa

Definições da infraestrutura

Os parâmetros seguintes só são apresentados quando o parâmetro Ativação da infraestrutura está ativado.

Parâmetro Descrição

Estado da ligação

Mostra o estado da ligação Panel Server da rede Wi-Fi:

  • Ligado
  • Não ligado
NOTA: Se a rede Wi-Fi estiver inoperacional temporariamente, o Panel Server volta a estabelecer ligação à rede Wi-Fi três minutos após a recuperação da rede.

SSID

Permite selecionar o nome da rede sem fios, introduzindo-o no campo ou é apresentado quando faz duplo clique em Lista de redes.

IMPORTANTE: É recomendável utilizar WPA2 (Wi-Fi Protected Access, versão 2) (ou WPA3, se disponível) para segurança de redes sem fios

NOTA: O protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) não é suportado.

Chave de autenticação

Permite introduzir a chave de autenticação da rede Wi-Fi.

Lista de redes

Permite selecionar uma rede Wi-Fi. O campo SSID é preenchido automaticamente com os dados correspondentes, fazendo duplo clique no nome da rede.

Para cada nome de rede na lista, são apresentadas as seguintes informações:

  • Um ícone do indicador de intensidade de Wi-Fi

  • Um ícone de bloqueio se for necessária uma palavra-passe para estalabecer ligação à rede

Definições IP da infraestrutura Wi-Fi

Os parâmetros seguintes são apresentados apenas quando o parâmetro Ativação da infraestrutura está ativado.

Parâmetro Descrição

Estado da interface

Mostra o estado da interface Wi-Fi.

Endereço MAC

Mostra o endereço MAC (Media Access Control). Definição não editável.

Ativação IPv

Permite ativar/desativar a configuração IPv6 (ativada por predefinição).

Endereço IPv6

Mostra o endereço IPv6. Definição não editável.

NOTA: Apresentado quando o parâmetro Ativação IPv6 está ativado.

Modo de atribuição IPv4

Permite selecionar o modo de atribuição IPv4:

  • Selecione DHCP (predefinição) para obter automaticamente os parâmetros IPv4.

  • Selecione Estático para introduzir o endereço IPv4 manualmente.

Endereço IPv4

Permite introduzir o endereço IP estático do Panel Server quando o parâmetro Modo de configuração IPv4 está definido como Endereço IPv4 estático.

Máscara de rede

Permite introduzir o endereço da máscara de rede da rede quando o parâmetro IPv4 Modo de configuração é definido como Endereço IPv4 estático.

NOTA: Quando a Wi-Fi está ativada, a configuração Wi-Fi tem precedência sobre a configuração IP de Ethernet.

IMPORTANTE: Utilize uma máscara de rede diferente para Wi-Fi da máscara de rede utilizada para Ethernet para evitar problemas de conetividade na Panel Server.

Definições do gateway

Os parâmetros seguintes são apresentados apenas quando o parâmetro Ativação da infraestrutura está ativado.

Parâmetro Descrição

Modo de atribuição do gateway

A configuração do gateway é igual às Definições do modo de configuração IPv4 e não é editável:

  • DHCP

  • Estático

NOTA: O gateway integra um cliente DHCP que recebe a configuração de IP do servidor DHCP.

Endereço IPv4 do gateway

Permite introduzir manualmente o endereço IP do gateway (router) quando o parâmetro Definições do gateway > Modo de atribuição está definido como Estático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?