Datenveröffentlichung

Einführung

Mit der Datenveröffentlichung können Sie erfasste Daten von verbundenen Geräten (Modbus, Wireless oder Ein-/Ausgänge) mit einer der folgenden Methoden veröffentlichen:

  • Schneider Cloud Service

  • SFTP

  • HTTPS

Mit Panel Server Advanced können Sie auch E-Mail-Benachrichtigungen bei aktiven Alarmen aktivieren.

HINWEIS: Wenn Schneider Cloud Service aktiviert ist, ist die Datenveröffentlichung auf SFTP- oder HTTPS-Servern nicht mehr verfügbar.

Richten Sie die Datenerfassung ein, bevor die Datenveröffentlichung aktiviert wird. Daten, die vor der Aktivierung der Datenveröffentlichung erfasst wurden, werden ebenfalls veröffentlicht, mit folgenden Einschränkungen:

  • Panel Server Entry und Universal: Bis zu einem Monat erfasste Daten.

  • Panel Server Advanced: Bis zu drei Monate erfasste Daten. Alle zuvor protokollierten Daten werden bis zu maximal drei Jahren gespeichert.

Veröffentlichungsmethoden

Sie können die Methode auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Veröffentlichung der Daten > Methode zur Veröffentlichung auswählen und die Datenveröffentlichung vom Panel Server aktivieren:

  • Wählen Sie Schneider Cloud Service aus, um die erfassten Daten an die Schneider Electric-Cloud zu senden. Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie SFTP aus, um die erfassten Daten an einen SFTP-Server zu senden. Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie HTTPS aus, um die erfassten Daten an einen HTTPS-Server zu senden. Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie E-Mail Service für Alarme zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen bei aktiven Alarmen aus (Panel Server Advanced). Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie SFTP und E-Mail für Alarme aus, um die SFTP-Veröffentlichung zu aktivieren oder beide Dienste zu kombinieren (Panel Server Advanced). Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie HTTPS und E-Mail für Alarme zur Aktivierung der HTTPS-Veröffentlichung oder zur Kombination beider Dienste (Panel Server Advanced) aus. Siehe den detaillierten Abschnitt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?