Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud
Einführung
Mit der Funktion zur Cloud-Veröffentlichung können Sie erfasste Daten und Alarminformationen von verbundenen Geräten an Schneider Electric Cloud Services wie EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Asset Advisor und EcoStruxure Resource Advisor senden.
Die Daten werden als .json-Datei veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter Dateiformat für JSON-Veröffentlichungen.
Wenn Schneider Cloud Service aktiviert ist, ist die Datenveröffentlichung auf SFTP- oder HTTPS-Servern nicht mehr verfügbar.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.
Einstellen der Parameter
Die Veröffentlichungsfunktion wird auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten unter eingestellt.
Um Daten in der Cloud zu veröffentlichen, müssen die Netzwerkeinstellungen des Panel Server den Zugriff auf das Internet (Cloud) ermöglichen. So muss beispielsweise DNS konfiguriert werden und möglicherweise ist eine Proxy-Einstellung erforderlich. Die Firewall in Ihrem Netzwerk muss ggf. ebenfalls geöffnet sein, um den Zugriff auf die Schneider Electric-Server über den Port 443 zu ermöglichen.
Aktivieren der Schneider Electric-Cloud-Infrastruktur
Um dem Panel Server den Zugriff auf Dienste der Schneider Electric-Cloud-Infrastruktur zu ermöglichen, muss der Zugriff auf die folgenden URLs und Ports in der LAN-Schutzkonfiguration autorisiert sein:
Domänenname |
Protokoll |
Beschreibung |
---|---|---|
HTTPS (TCP-Port 443) |
Wird bei der ersten Verbindung des Panel Server mit der Cloud (oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) verwendet, um den Panel Server zu authentifizieren und zu registrieren. |
|
HTTPS (TCP-Port 443) |
Wird zum Herunterladen eines Firmware-Updates verwendet. |
|
HTTPS (TCP-Port 443) |
Wird für die Kommunikation des Panel Server mit Cloud-Services von Schneider Electric wie Konfiguration, Daten oder Alarme verwendet. |
|
HTTPS (TCP-Port 443) |
Erlaubt dem Customer Care Center von Schneider Electric den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten über VPN. |
|
HTTPS (TCP-Port 443) |
Ermöglicht dem Panel Server den Upload von Protokollen und Diagnosedateien auf Anfrage vom Customer Care Center von Schneider Electric. |
|
HTTPS (TCP-Port 443) |
Ermöglicht dem Panel Server den Upload einer Topologie in die Schneider Electric Cloud-Services. |
|
time.gl.StruXureWareCloud.com |
NTP (UDP-Port 123) |
Der NTP-Server ermöglicht die kontinuierliche Synchronisation der Uhr des Panel Server. |
Einstellungen für die Cloud-Verbindung
In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Schneider Cloud Service Anwendungsmanagement |
Schaltfläche Verbinden/Trennen zum Verbinden und Trennen des Panel Server von der Schneider Electric-Cloud. |
Verbindungsstatus |
Zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Panel Server und der Cloud an:
|
Verbindungsdiagnose |
Wenn der Verbindungsstatus auf Verbunden verweist, wird die Diagnose der Verbindung zur Cloud angezeigt:
|
Panel Server Identifikation |
Zeigt die folgenden Informationen an:
Sie können diese Daten kopieren und einfügen, um Ihr Gerät in anderen Anwendungen zu identifizieren. HINWEIS: Der Gerätecode entspricht
den Anmeldedaten des Panel Server. Behandeln Sie diese Informationen vertraulich.
|
Topologie und Veröffentlichungszeitraum |
Über die Schaltfläche Topologie veröffentlichen können Sie eine Liste der Geräte, die mit dem Panel Server verbunden sind, sowie Informationen wie Gerätename und -bezeichnung, die bei der Inbetriebnahme eingegeben wurden, verfügbare Messdaten und Nutzungs- oder andere Kontextualisierungsinformationen an die Cloud senden. HINWEIS: Die Topologie enthält keine personenbezogenen
Daten. Schneider Electric scannt, verwendet
oder verkauft diese Daten nicht. Diese Daten dienen ausschließlich
der Nutzung durch den Kunden.
Zeigt die folgenden Informationen an:
Der Veröffentlichungszeitraum wird angezeigt. Er wird vom Cloud-Dienst festgelegt und kann nicht bearbeitet werden. |
Dezentrale Steuerung |
Fernsteuerung aktivieren: Klicken Sie auf die Umschaltfläche, um diese Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Fernsteuerung und -planung über die Cloud. Zeitpläne aus Cloud werden ausgeführt: Zeigt Ja oder Nein an. |
Herstellen einer Verbindung zur Schneider Electric-Cloud
Zur Veröffentlichung von Daten und Alarmen auf dem Panel Server in der Schneider Electric-Cloud:
-
Wählen Sie auf der Webseite Veröffentlichung die Option aus und klicken Sie auf Verbinden.
-
Warten Sie, bis der Verbindungsstatus Verbunden angezeigt wird.
-
Klicken Sie auf Topologie veröffentlichen, um Informationen über den Panel Server und die verbundenen Geräte an die Cloud zu senden.
WICHTIG: Bei jeder Konfigurationsänderung des Panel Server oder der verbundenen Geräte müssen Sie die Topologie erneut veröffentlichen.Ergebnis: Der Cloud-Service sendet eine dezentrale Konfiguration an den Panel Server. Die dezentrale Konfiguration erfordert die Auswahl von Messungen und Alarmen sowie die Konfiguration der Datenerfassung und Datenveröffentlichung (Sampling und Publisher). Die Einstellungen können nicht auf den Panel Server-Webseiten bearbeitet werden (schreibgeschützt).
HINWEIS: Während der Anwendung der dezentralen Konfiguration wird u. U. mehrmals ein Fortschrittsbalken angezeigt, der verschiedenen Bereichen der Konfiguration entspricht. Das ist normales Verhalten. -
Überprüfen Sie das Symbol für den Cloud-Service in der Kopfzeile der Webseite:
-
Grün: Gültige dezentrale Konfiguration
-
Orange: Ungültige dezentrale Konfiguration
-
Trennen der Verbindung zu den Cloud-Services
Zur temporären Trennung des Panel Server von der Schneider Electric-Cloud:
-
Klicken Sie auf Trennen.
-
Warten Sie, bis der Verbindungsstatus auf Nicht verbunden verweist.