Publicación de datos

Presentación

La publicación de datos permite publicar datos muestreados de dispositivos conectados (Modbus, inalámbricos o de entrada/salida) mediante uno de los siguientes métodos:

  • Servicios en la nube de Schneider

  • SFTP

  • HTTPS

Panel Server Advanced también permite activar las notificaciones por correo electrónico de alarmas activas.

NOTA: Cuando se activan los servicios en la nube de Schneider, la publicación de datos en servidores SFTP o HTTPS deja de estar disponible.

Configure el muestreo datos antes de activar la publicación de datos. Los datos muestreados antes de la activación de la publicación de datos también se publican, aunque con los siguientes límites:

  • Panel Server Entry y Universal: hasta un mes de datos muestreados

  • Panel Server Advanced: hasta tres meses de datos muestreados. Se conservan todos los datos registrados anteriormente, hasta un máximo de tres años de datos.

Métodos de publicación

Puede seleccionar el método y activar la publicación de datos desde el Panel Server en las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en Configuración > Publicación de datos > Método de publicación:

  • Seleccione Servicios en la nube de Schneider para enviar los datos muestreados a la nube de Schneider Electric. Consulte el tema detallado.

  • Seleccione SFTP para enviar los datos muestreados a un servidor SFTP. Consulte el tema detallado.

  • Seleccione HTTPS para enviar los datos muestreados a un servidor HTTPS. Consulte el tema detallado.

  • Seleccione Servicio de alarmas por e-mail para enviar notificaciones por correo electrónico sobre las alarmas activas (Panel Server Advanced). Consulte el tema detallado.

  • Seleccione SFTP y correo electrónico para alarmas para activar la publicación SFTP o para combinar ambos servicios (Panel Server Advanced). Consulte el tema detallado.

  • Seleccione HTTPS y correo electrónico para alarmas para activar la publicación HTTPS o para combinar ambos servicios (Panel Server Advanced). Consulte el tema detallado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?