Visualizzazione e pubblicazione degli allarmi
Consultazione degli allarmi attivi
Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Gli allarmi attivi generati dai dispositivi collegati vengono visualizzati sulle pagine Web di Panel Server in Monitoraggio e controllo, nella pagina Dati di ogni dispositivo. Un allarme attivo scompare quando non sono più soddisfatte le condizioni dell’allarme.
Gli allarmi sono definiti in base alla gravità:
-
Gravità alta
-
Gravità media
-
Gravità bassa
Per informazioni sull’identificazione della gravità dell’allarme, vedere Icone di allarme.
Pubblicazione degli allarmi
Gli allarmi attivi possono essere pubblicati con i seguenti metodi, a seconda del metodo di pubblicazione dati selezionato:
-
Cloud Schneider Electric (tutti i modelli): Quando il Panel Server è collegato al cloud del Schneider Electric, gli allarmi vengono pubblicati nell’applicazione cloud. La selezione degli allarmi viene gestita a livello cloud ed è disponibile per la visualizzazione solo in .
-
Tramite e-mail (modello Advanced): quando il Servizio e-mail per allarmi è attivato, le notifiche e-mail per allarmi selezionati vengono inviati all’elenco dei destinatari.
-
Nelle pagine Web di Panel Server in Notifica (modello Advanced): Gli allarmi selezionati vengono visualizzati e nascosti nella pagina Web Notifica
Selezione degli allarmi per la notifica e la pubblicazione via e-mail (Modello Advanced)
Per ciascun dispositivo collegato a Panel Server Advanced, è possibile selezionare o deselezionare la notifica e la pubblicazione tramite e-mail degli allarmi emessi in caso di eventi elettrici o perdita di comunicazione. Per impostazione predefinita, la pubblicazione di ogni allarme è deselezionata.
È possibile selezionare contemporaneamente un massimo di 500 allarmi. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.
Gli allarmi da pubblicare nella pagina Notifica e via e-mail quando diventano attivi possono essere selezionati singolarmente per ciascun dispositivo come segue.
-
Fare clic sul nome del dispositivo nelle pagine Web di Panel Server, in .
-
Fare clic su Allarmi. Gli allarmi vengono visualizzati in una tabella con una colonna che ne indica la gravità. Fare clic sull’icona a forma di doppia freccia nella parte superiore della colonna per ordinare gli allarmi in base alla gravità.
-
Selezionare/deselezionare un allarme per la pubblicazione con la casella di controllo Pubblicazione allarme.