Affichage et publication des alarmes

Consultation des alarmes actives

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Les alarmes actives émises par les équipements connectés sont affichées dans les pages Web Panel Server sous Surveillance et contrôle, dans la page Données de chaque équipement. Une alarme active disparaît lorsque les conditions de l’alarme ne sont plus remplies.

NOTE: Pour les équipements associés à des modèles personnalisés, les alarmes actives ne sont pas affichées par défaut ; elles doivent être sélectionnées manuellement. Vérifiez si votre équipement est associé à un modèle personnalisé.

Les alarmes sont définies par sévérité :

  • Sévérité élevée

  • Sévérité moyenne

  • Sévérité faible

Pour plus d’informations sur l’identification de la sévérité des alarmes, reportez-vous à Icônes d’alarme.

Publication des alarmes

Les alarmes actives peuvent être publiées à l’aide des méthodes suivantes, en fonction de la méthode de publication des données sélectionnée :

  • Cloud Schneider Electric (tous modèles) : Lorsque Panel Server est connecté au cloud Schneider Electric, les alarmes sont publiées vers l’application cloud. La sélection des alarmes est gérée au niveau du cloud et peut être affichée uniquement dans Paramètres > Gestion des données > Alarmes.

  • Par e-mail (modèle Advanced) : Lorsque le Service email pour les alarmes est activé, des notifications par e-mail pour les alarmes sélectionnées sont envoyées à la liste de destinataires.

  • Dans les pages Web Panel Server sous Notifications (modèle Advanced) : L’apparition et la disparition des alarmes sélectionnées sont affichées dans la page Web Notifications

Sélection des alarmes pour notification et publication par e-mail (modèle Advanced)

Pour chaque équipement connecté à Panel Server Advanced, vous pouvez sélectionner ou désélectionner la notification et la publication par e-mail des alarmes émises en cas d’événements électriques ou de perte de communication. Par défaut, la publication de chaque alarme est désélectionnée.

Vous pouvez sélectionner jusqu’à 500 alarmes simultanément. Sur les 500 alarmes sélectionnées, 300 au maximum peuvent provenir d’équipements Modbus-SL.

Les alarmes à publier dans la page Notifications et par e-mail lorsqu’elles deviennent actives peuvent être sélectionnées individuellement pour chaque équipement comme suit.

  1. Cliquez sur le nom de l’équipement dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Gestion des données.

  2. Cliquez sur Alarmes. Les alarmes sont affichées dans un tableau dont une colonne indique leur gravité. Cliquez sur la double flèche en haut de cette colonne pour trier les alarmes par gravité.

  3. Sélectionnez/désélectionnez une alarme à publier à l’aide de la case à cocher Publication alarme.

NOTE: La sélection ou désélection d’alarmes dans Paramètres > Gestion des données n’a aucun impact sur les bits d’alarme dans le registre Modbus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?