Datenerfassung
Einführung
Die Funktion zur Datenerfassung im Panel Server erfasst Daten von verbundenen Geräten mit einer vorgegebenen Frequenz für einen definierten Satz von Messwerten. Die Frequenz und die Messwerte hängen von der Konfiguration der Funktion ab, die entweder über eine verbundene Cloud-Anwendung oder manuell auf den Panel Server-Webseiten festgelegt wird.
Für Panel Server Entry und Universal werden die erfassten Daten vor der Veröffentlichung in einen Puffer übertragen. Der Puffer speichert Daten für bis zu einen Monat und veröffentlicht sie in der Cloud-Anwendung, wenn die Datenveröffentlichung aktiviert oder die Verbindung nach einer Unterbrechung wiederhergestellt wird.
Für Panel Server Advanced werden die Daten im Panel Server protokolliert.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.
Einstellen der Parameter
Aktivieren Sie die Datenerfassung auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten unter .
Konfiguration der Datenerfassung über eine Cloud-Anwendung
Wenn eine Verbindung zu einer Cloud-Anwendung aktiviert ist, wird die Datenerfassung automatisch aktiviert und vom Cloud-System konfiguriert. Die Einstellungen können nicht auf den Panel Server-Webseiten bearbeitet werden (schreibgeschützt).
Die an den verbundenen Geräten gemessenen Daten werden erfasst und in der Cloud-Anwendung veröffentlicht.
Konfiguration der manuellen Datenerfassung
Mit der manuellen Datenerfassung können Sie die zu erfassenden Messwerte für jedes Gerät im System konfigurieren:
-
Modbus-Geräte
-
Wireless-Geräte
-
Eingangs-/Ausgangsgeräte
Nach der Inbetriebnahme aller mit dem Panel Server verbundenen Geräte kann die Auswahl der Messungen und der Erfassungsdauer für jedes Gerät auf der Webseite getroffen werden:
-
Klicken Sie für jedes Gerät auf den Gerätenamen.
-
Klicken Sie auf Daten.
-
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung für jede Messung über das Kontrollkästchen Datenerfassung.
-
Wählen Sie den Erfassungszeitraum für die Messwerte aus. Siehe Ändern der Datenerfassungsfrequenz, sofern relevant.
-
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen anzuwenden.
WICHTIG: Die Anwendung der Änderungen kann einige Minuten dauern. In diesem Zeitraum ist kein Zugriff auf die folgenden Seiten und Funktionen möglich:-
Dashboard auf der Startseite (Advanced)
-
Trendverfolgung – Gerätespezifische und aggregierte Datenansichten (Advanced)
-
Benutzerdefinierte Gerätemodelle - Benutzerdefinierte Modellaktualisierungen
-
CSV-Export
-
Backup und Wiederherstellung
-
Datenerfassung
-
Messdatenerfassung
-
Berechnung gültiger Konfigurationen für Datenmessungen
-
Maximal 5.000 simultane einzelne Datenpunkte von verschiedenen Geräten, unabhängig vom Typ (Wireless, Modbus SL oder Modbus TCP/IP, Ein-/Ausgangsgeräte)
-
Maximal 500 erfasste Messwerte pro Minute
-
Maximal 500 separate Alarme für die Überwachung und das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen (maximal 300 davon von Modbus SL-Geräten)
HINWEIS: Jede dezentrale Konfiguration, die versucht, mehr als diese Grenzwerte zu aktivieren, wird zurückgewiesen.
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Konfigurationen der Datenerfassung und gibt an, ob diese gültig sind oder nicht:
Anzahl der Geräte (A) | Anzahl der Messungen (B) | Erfassungszeitraum (Min.) (C) | Gesamtanzahl simultaner Datenpunkte (A x B) | Erfasste Messwerte pro Minute (A x B) / C | Anzahl Alarme | Gültige Konfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
550 |
Nein - Anzahl der Alarme > 500 |
30 |
170 |
15 |
5.100 |
340 |
90 |
Nein - Gesamtanzahl simultaner Datenpunkte > 5.000 |
30 |
30 |
1 |
900 |
900 |
90 |
Nein - Erfasste Messwerte pro Minute > 500 |
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
90 |
Ja:
|
Die folgenden Informationen zur Datenerfassung werden angezeigt unter
, um Unterstützung bei der Berechnung der Erfassung zu bieten:-
Status der Datenpflege
-
Anzahl der erfassten Messungen
-
Maximale Anzahl der zulässigen erfassten Messungen
-
Anzahl der erfassten Messwerte pro Stunde
-
Maximale Anzahl der zulässigen erfassten Messwerte pro Stunde
Ändern der Datenerfassungsfrequenz
Wenn der Erfassungszeitraum (Frequenz) für Panel Server Advanced lokal oder durch eine dezentrale Konfiguration geändert wird, werden protokollierte historische Datenpunkte beibehalten und migriert, um dem neuen Erfassungszeitraum zu entsprechen, mit den folgenden Ergebnissen:
-
Reduzierung der Frequenz (z. B. Änderung des Zeitraums von 5 Minuten in 10 Minuten): Die für die reduzierte Frequenz relevanten Datenpunkte werden beibehalten. Zwischenliegende Datenpunkte werden gelöscht.
HINWEIS Gefahr des DatenverlustsEine Verringerung der Erfassungsfrequenz führt zum dauerhaften Verlust von dazwischenliegenden historisierten Datenpunkten.Führen Sie einen Datenprotokollexport durch, bevor Sie die Frequenz verringern, um einen Datenverlust zu vermeiden.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.Weitere Informationen zum Exportieren von Daten finden Sie unter Lokaler Export von Daten.
-
Erhöhung der Frequenz (z. B. Änderung des Zeitraums von 10 Minuten in 5 Minuten): Datenpunkte, für die keine historischen Daten vorhanden sind, werden aus vorhandenen historischen Daten dupliziert (Datenpunkte auf beiden Seiten). Dadurch können nichtlineare Trends entstehen, wo lineare Trends erwartet werden.
Datenerfassung Aktivierung und Bereinigung
In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Aktivierung der Datenerfassung |
Dient der Aktivierung/Deaktivierung der Datenerfassung durch den Panel Server.
|
Daten bereinigen |
Wird verwendet, um alle erfassten Daten zu löschen. So löschen Sie Daten:
|