DUG_ELKO - SmartSensor bevegelse IP66_WH-00

Kontroll av historikken

Ved å bruke Wiser Home-appen kan du kontrollere historikken for bevegelsesdetekteringshendelser samt temperatur.

For å kontrollere historikken:
  1. På fanen Kontroll trykker du på Alle enheter eller en romfane der bevegelsessensoren er plassert.
  2. Velg ønsket bevegelsessensor i listen (A).
  3. Trykk på Historikk (B).
  4. Trykk på ett av følgende alternativer:
    • Temperatur: For å se temperaturhistorikken.

    • Bevegelse: For å se historikken for bevegelsesdetekteringshendelser.

    TIPS: Trykk på Last inn mer for å se 100 hendelser til.
    Historikken for bevegelsesdetekteringshendelser de siste 30 dagene og temperaturen det siste året kan kontrolleres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?