DUG_ELKO - SmartSensor bevegelse IP66_WH-00

Paring av mikromodul og bevegelsessensor

Slik parer du en mikromodul med bevegelsessensoren:
VIKTIG: Mikromodulen må være en ELKO - SmartRelé puck 10AX eller SmartDim LED Puck Multiwire.
  1. Følg ett av alternativene for å pare mikromodulen med bevegelsessensoren:
    • Trykk kort på S/R-knappen (innstilling/tilbakestilling) 5 ganger raskt etter hverandre på mikromodulen med en skrutrekker.
    • Trykk kort på den mekaniske trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge.
    Status-LED-en blinker grønt på mikromodul-LED-en.
    MERK: Hvis mikromodulen er plassert bak den mekaniske trykknappen, er ikke status-LED-en synlig.
  2. Åpne dekselet for bevegelsessensoren og trykk kort på S/R-knappen (konfigurering/tilbakestilling) 5 ganger i rask rekkefølge.
    • Status-LED-en blinker grønt i noen sekunder.

    • Når paringen er vellykket, blir status-LED-en på mikromodulen og bevegelsessensoren slått av.

    Lasten kan nå styres av bevegelsessensoren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?