DUG_Smart Røykvarsler batteri_WH-00

Om enheten

Smart Røykvarsler batteri (røykvarsler) bruker en fotoelektrisk sensor for å oppdage røyk som genereres av brann. Den inkluderer også en temperatursensor som registrerer varme forårsaket av en rask temperaturstigning. Når enheten er koblet til -systemet, sender den varslingene via Wiser-appen.

Betjeningselementer

  1. Status-LED (gul, grønn og rød LED)

  2. Standby-modus (rød LED)

  3. Test-/trykknapp

  4. Strømbryter

  5. Konfigurasjons-/tilbakestillingsknapp

Installasjonssted

  • Røykvarsler kan installeres på et flatt/skrå tak eller på veggen.

  • Ikke installer røykvarslere i nærheten av vinduer, dører eller kanaler.

  • Unngå maling, klistremerker eller andre dekorasjoner.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.