DUG_Smart Røykvarsler batteri_WH-00

Teste den enkelte enheten

VIKTIG:
  • Test røykvarsleren en gang i måneden for å sikre at den fungerer som den skal.

  • Hvis røykvarsleren er installert i et mobilt hjem, tester du ukentlig og før hver reise.

Trykk på Test/Stille-knappen på hver røykvarsler i mer enn 3 sekunder til en alarm utløses. Hvis alarmen ikke går, er enten batteriet dårlig, eller det kan være andre tekniske problemer. Se Feilsøking Røykvarsler batteri.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?