DUG_ELKO - Wiser 16A relé for temperaturkontroll_WH-00

Innstilling av enhetskontrollen

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du styre de elektriske varmeapparatene eller den elektriske gulvvarmen ved å velge relé eller pilotledning.
Slik stiller du inn relékontrollen:
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > Klima > 16 A-relé > Kontrolltype (A) og velg Relé eller Pilotledning.
  3. Trykk på OK (B).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?