DUG_ELKO - Wiser 16A relé for temperaturkontroll_WH-00

Gi enheten nytt navn

Du kan gi enheten nytt navn ved hjelp av Wiser Home-appen.
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > Klima > 16 A-relé > Navn (A) for å gi enheten et nytt navn.
    MERK: Både type og ikon (B) tilordnes automatisk, avhengig av om du har radiatorer eller gulvvarme. Du vil først kunne se dette etter at paringen er fullført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?