DUG_SmartPir Dim Multi Wire_WH-01

Bruk av enheten

På skjermbildet Enhetskontroll kan du slå på/av, justere lysstyrkenivået og styre ulike innstillinger.

I fanen Kontroll velger du Bevegelsessensor dimmer.

Skjermbildet Enhetskontroll viser følgende alternativer:

A

Trykk for å slå enheten på/av.

B

Dra glidebryteren opp/ned for å øke/redusere lysstyrken på bevegelsessensor med dimmer. For mer informasjon, se Justering av lysstyrken.

C

Viser den gjeldende lux-verdien for lyset i rommet.

D

Trykk for å åpne Tidsplan, der du kan opprette en tidsplan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp en tidsplan.

E

Trykk for å legge til enheten i Favorittenheterstartskjermen. Hvis du vil vite mer om Favoritter, kan du se Administrer favoritter i den respektive systembrukerveiledningen.

F

Trykk for å åpne skjermbildet Historikk, som viser tidligere registrerte bevegelsesdeteksjonshendelser, inkludert dato, klokkeslett og status for hver hendelse. For mer informasjon, se Historikk.

G

Trykk for å åpne skjermbildet Enhetsinnstillinger og konfigurere innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere enheten.

H

Viser gjeldende bevegelsesdeteksjonsstatus, for eksempel:

  • Opptatt: Bevegelse oppdages.

  • Ledig: Ingen bevegelse registreres.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.