DUG_SmartBryter 10A _WH-00

Bruk av enheten

På skjermbildet Enhetskontroll kan du slå enheten på/av og kontrollere ulike innstillinger.

I fanen Kontroll velger du relébryter.

Skjermbildet Enhetskontroll viser følgende alternativer:

A

Trykk for å slå enheten på/av.

B

Trykk for å åpne skjermbildet Tidsplan, der du kan opprette en tidsplan. For mer informasjon, se Sette opp en tidsplan.

C

Trykk for å legge til enheten i Favorittenheterstartskjermen. Hvis du vil vite mer om Favoritter, kan du se Administrer favoritter i den respektive systembrukerveiledningen.

D

Trykk for å åpne skjermbildet Enhetsinnstillinger og konfigurere innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?