DUG_SmartBryter 10A _WH-00

Paring av enheten med ELKO SmartHub Wiser

Du kan koble relébryteren sammen med ELKO SmartHub Wiser for å få tilgang til og styre relébryteren.
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > > Lys > 1-kanal.
    TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll > > Lys > 1-kanal.
  3. Trykk på Skann QR-kode og gi Wiser hjem-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.
    MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på Jeg finner ikke riktig QR-kode for å koble enheten til manuelt og gå videre til trinn 4.

    Dersom QR-koden er feil, vises meldingen Feil QR-kode skannet. Trykk på Jeg kan ikke skanne QR-koden og velg ett av følgende alternativer:

    • (A): Skriv inn MAC-adressen og installasjonskoden, og trykk deretter på Koble til. Appen verifiserer om MAC-adressen og installasjonskoden er gyldig.

    • (B): Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner MAC-adressen og installasjonskoden.

  4. Trykk på Neste, trykk kort på trykknappen 3 ganger og sørg for at LED-en blinker gult.

    Vent noen sekunder til LED-en blir grønn og appen bekrefter at enheten er koblet til.

    MERK: Hvis LED-en blinker grønt og rødt, kan du se instruksjonene ved å trykke på koblingen Blinker LED-en grønt og rødt?.
  5. Trykk på Neste for å skrive inn navnet på enheten og tilordne enheten til et nytt rom eller et eksisterende rom. Trykk deretter på Send inn.

    Etter at du har koblet sammen enheten, vises et skjermbilde med følgende alternativer:

    • + Legg til ny enhet: Trykk for å fortsette paringen av flere enheter.

    • Begynn å bruke enheten din: Trykk for å begynne å bruke den tilkoblede enheten.

    MERK: Suksess-skjermbildet vises bare hvis du er logget inn som en Hjemmeeier.

    Relébryteren er nå oppført i fanen Kontroll under fanene Alle og Rom.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?