DOCA0212HU-00

Kezdőlap

Miután bejelentkezett az alkalmazásba, megjelenik a Kezdőlap. Az alkalmazás funkciói a Kezdőlapról indulva érhetők el.

MEGJEGYZÉS: Ha az Ön országa nem támogatott, akkor nem fogja tudni használni az alkalmazást.

Csak bejelentkezés után érhetők el a felhasználók számára következő funkciók:

  • projekt létrehozása,

  • projekt feltöltése számítógépéről,

  • az adott felhasználói fiókkal létrehozott projektek listájának megjelenítése,

  • projekt megnyitása, másolása vagy eltávolítása,

  • projekt keresése szabadszöveges formában a projekt neve, állapota és a résztvevők kapcsolati adatai alapján,

  • projektek rendezése projektnév, a projekt létrehozás dátuma, módosítás dátuma, a projekt állapota és a résztvevők kapcsolati adatai alapján.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?