DOCA0212HU-00

Termék kiválasztása

Egy termék kiválasztásához kattintson a Termék hozzáadása gombra az Anyaglista oldalon. Az elosztószekrény kiválasztása után megnyílik egy új ablak, amely három lehetőséget biztosít:

  • Termék kiválasztása a katalógusból a következő lépésekkel:

    • válasszon ki egy alkalmazási kategóriát,

    • válasszon ki egy termék kategóriát, majd egy termékcsaládot,

    • adja meg a termék jellemzőit a termékválasztóban, míg az összes kategóriában nem vált pirosról zöldre a számláló,

    • nyugtázza a cikkszám, vagy a cikkszámok listáját

      MEGJEGYZÉS: A termék adatlapja minden egyes cikkszámhoz elérhető.
    • Ellenőrizze, hogy az összes kiválasztott termék cikkszáma bekerül a termékválasztó anyaglistájába.

  • Termék keresése cikkszám alapján:

    • adjon meg egy cikkszámot. (Ez a funkció csak az alapkészülékek cikkszáma alapján keres, de nem keres a tartozékok, kiegészítők vagy egyéb anyagok között),

    • válassza ki a terméket a javasolt listából, és véglegesítse a konfigurációt.

  • Kedvenc termékek listájából választva: (lásd: Kedvenc termékek létrehozása).

    • Válassza ki a kívánt terméket a kedvencek listájából.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?