DOCA0212RU-00

Спецификация

На данной странице отображается перечень оборудования в проекте.

Существует возможность подгрузить свой прайс-лист и применить его к конкретному проекту, используя выпадающее меню Прайс-листов (См.раздел Пользовательские прайс-листы).

Перечень оборудования отображает референсы следующим образом:

  • Для одного щита

  • Для всех щитов проекта

Возможно добавление оборудования в список по щиту, используя кнопку Добавить устройство.

Устройства могут быть выбраны следующими способами:

  • Из каталога Schneider Electric

  • По референсу

  • Из Избранных

Также возможно добавление устройства непосредственно в таблицу, напечатав описание, референс, количество и цену за 1 шт (такой способ приемлем для оборудования сторонних производителей).

Для оборудования Schneider Electric возможен доступ к документации производителя по оборудованию непосредственно из перечня оборудования, нажав на номер референса.

Спецификация может быть скачана на ПК нажатием на кнопку Скачать в верхнем правом углу таблицы.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?