DOCA0212RU-00

Создание списка Избранного оборудования

  • Для создания списка избранного оборудования нажмите на белую звездочку справа от таблицы спецификации в строке устройства. Цвет звездочки изменится на зеленый, что означает добавление устройства в список Избранное.

  • Список Избранного оборудования доступен на этапе выбора оборудования.

  • Для удаления устройства из списка избранных нажмите на зеленую звездочку в таблице спецификации. Изменение цвета звездочки на белый означает, что устройство более не находится в списке Избранное.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?