DOCA0269FR-05

Choix et montage de la répartition

Pour choisir une répartition principale, cliquez sur le bouton "ajouter une répartition".

Pour sélectionner une gamme de répartiteur, sélectionner les caractéristiques du répartiteur dans la liste proposée puis sélectionner une gamme et valider.

Il est possible de sélectionner directement une gamme de répartiteur en cliquant sur l'image de la gamme et valider. Sélectionner ensuite les caractéristiques du répartiteur dans la gamme sélectionnée puis valider. Depuis l’établi, glisser et déposer le répartiteur dans l’enveloppe (cette fonction n’est pas disponible pour les peignes).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?