DOCA0269FR-05

Compléter le tableau Prisma G

Dans la section Compléments Prisma G située de l’établi, il est possible de compléter le tableau Prisma G avec :

  • Rail DIN et plastron modulaire pour la réserve non équipée

  • Barre de terre

  • Rail DIN et plastron plein pour le montage des borniers de sorties du tableau

Le même choix est proposé via un clic droit, une fois l’enveloppe sélectionnée dans la face avant. Ces quatre éléments mécaniques peuvent être modifiés en les sélectionnant sur la vue face avant avec un clic droit sur modifier le système d’installation.

La modification proposée concerne le positionnement en hauteur pour :

  • le Rail DIN et le plastron plein pour le montage des borniers.

  • le rail DIN et le plastron modulaire.

Pour le plastron, la modification proposée concerne la hauteur et le type de plastron (plein, transparent, découpé).

Le bouton ajouter un plastron ajoute automatiquement des plastrons sur l’espace disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?