990-91386-028

Электробезопасность

В настоящем руководстве имеются важные инструкции по безопасности, которых необходимо придерживаться при установке и техническом обслуживании системы ИБП.

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Установку, эксплуатацию, проверку и техническое обслуживание электрического оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.
  • Используйте соответствующие индивидуальные средства защиты (ИСЗ) и соблюдайте технику безопасности при выполнении электротехнических работ.
  • Устройства отключения переменного тока и постоянного тока должны находиться в свободном доступе. На устройстве отключения должна быть пометка о его назначении.
  • Перед работой с оборудованием отключите все источники питания системы ИБП.
  • Перед работой на системе ИБП проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами, включая защитное заземление.
  • ИБП содержит внутренний источник энергии. Даже после отключения от электрической сети устройство может находиться под высоким напряжением. Перед установкой или обслуживанием системы ИБП убедитесь, что все компоненты системы выключены и отключены от сети, а аккумуляторные батареи отсоединены. Перед тем как открыть ИБП, следует подождать не менее пяти минут для разрядки конденсаторов.
  • ИБП должен иметь правильное заземление, при этом из-за высокого тока утечки провод заземления следует подсоединить первым.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Метка ниже должна быть добавлена, если:

  1. Вход ИБП подключается через внешние разъединители, которые при размыкании изолируют нейтраль, ИЛИ

  2. Вход ИБП подключается через систему питания IT.

Этикетка должна быть размещена рядом со всеми устройствами отключения питания на входной сети, которые изолируют нейтраль.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Риск обратного напряжения. Перед работой на этой цепи: Изолируйте ИБП и проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами, включая клемму защитного заземления.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?