990-91386-005

Umgebungsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -25 bis 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?