重要安全说明 - 请妥善保管
安装、操作、维修或维护设备前,请先仔细阅读这些说明,查看并熟悉相关设备。以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上,旨在对潜在危险发出警告或对澄清或简化操作的信息引起关注。
在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险,若不遵守可能会导致人身伤害。 |
|
此为安全警报符号,用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息,以免造成人身伤亡事故。 |
危险 |
|---|
|
危险表示危险状况,如不避免,将导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
警告表示危险状况,如不避免,可能会导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
小心表示危险状况,如不避免,可能会导致轻度或中度人身伤害。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
请注意:
电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护。对于不按照本手册操作引起的任何后果,施耐德电气概不承担任何责任。
有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。
根据 IEC 62040-1:“不间断电源系统 (UPS) -- 第 1 部分:安全要求”,此设备(包括电池)必须由熟练人员检查、安装和维护。
熟练人员是指具有相关教育和经验、能够识别风险并避免设备潜在危害的人员(请参阅 IEC 62040-1 第 3.102 节)。
电磁兼容性
| 注意 |
|---|
|
存在电磁干扰的风险
该产品为 C2 类别的
UPS 产品。在居住环境中,此产品可能会造成无线电波干扰,在这种情况下,可能需要用户采取额外的措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
安全注意事项
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请先阅读安装手册中的所有说明,再安装或使用本产品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请先完成安装室的施工工程并打扫清理后,再安装本产品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护(上游断路器、电池断路器、线缆等)和环境要求。对于因未遵守上述要求所造成的后果,施耐德电气概不承担任何责任。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
UPS 系统的安装必须符合地方和国家法规。按照以下要求安装
UPS 系统:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
本产品不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔(用于布线或导线管接入),请勿在
UPS 系统附近钻孔/打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
小心电弧
请勿对本产品进行机械改造(包括拆除机柜组件或钻孔/切割),《安装手册》另有说明的除外。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
小心过热
遵守本产品周围的空间要求,并且勿在产品运行时覆盖产品的通风口。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
电气安全
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
如果系统的标准设计不包含反向馈电保护,必须使用自动隔离设备(反向馈电保护选项或任何符合
IEC/EN 62040-1 或 UL1778 第 4 版的其他设备
- 取决于当地适用标准)消除隔离设备输入端子可能出现的危险电压或电能。设备必须在上游供电发生故障后的
15 秒内断开,并且必须与规格相匹配。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
当 UPS 输入端经外部隔离器(断开时隔离零线)连接时,或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时,UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签,而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上安装标签。标签上应标注以下文字(或相同意思的当地文字):
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
存在电压反馈风险。操作此电路前:请隔离
UPS,并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
电池安全
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
更换电池时,请使用相同型号和数量的电池或电池组。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
小心设备损坏
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
危险
警告
小心
危险
警告