990-91203A-037

底部进线的电源线连接

危险
小心触电、爆炸或电弧
先关闭 UPS 系统的总电源,然后再将电池线缆连接到电池断路器。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 断开电池断路器(OFF 位置)。

    空电池柜正面视图

  2. 连接 PE 线缆。
  3. 连接来自 UPS 的 DC 线缆(DC+、DC-)。
  4. 将保护罩安装到电池断路器左侧盖住接线端子。

    空电池柜正面视图

  5. 安装电池,步骤详见空电池柜随附的安装手册。
  6. 将电池线缆(电池+、电池-)从空电池柜 1 中的电池连接到电池断路器。

    空电池柜正面视图

  7. 仅适用于带两个空电池柜的系统:将接地线缆从空电池柜 1 连接到空电池柜 2。

    空电池柜 1 和 2 正面视图

  8. 仅适用于带两个空电池柜的系统:将电池线缆(电池+、电池-)从空电池柜 2 中的电池连接到电池断路器。
  9. 将保护罩安装到电池断路器右侧盖住接线端子。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?