990-91315B-031

Anslut signalkablarna för Easy UPS 3M

  1. Ta bort de tre indikatorlamporna för brytarna och etiketterna från underhållsbypasspanelen. Indikatorlamporna för brytarna stöds inte med Easy UPS 3M.
  2. Installera tre runda pluggar (medföljer inte) i hålen i innerdörren.
  3. Ta bort de interna kopplingarna för brytarindikatorlamporna (stift 1–4) på styrplinten.
  4. Ändra den interna anslutningen för MBB AUX-omkopplarna (stift 7–8) på styrplinten från normalt sluten (NC) till normalt öppen (NO).
  5. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna från styrplinten i bypasspanelen till UPS-enheten enligt konfigurationen.
    OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
  6. Spänn signalkablarna så att de inte slakar och fäst signalkablarna till kabelavlastarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?