990-91378D-018

信号ケーブルのEasy UPS 3-Phase Modularへの接続

注記: 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。
推奨される信号ケーブルサイズ UPSまでの最大距離
0.5 mm2 50 m
0.75 mm2 100 m
1.0 mm2 200 m
  1. バッテリー温度センサーを取り付けます(付属していません)。
    注記: 温度センサー(SP3OPT006)はオプションキットとして利用できます。
    警告
    火災の危険
    説明に従って温度センサーを配置し、温度計測が適切に行われるようにしてください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

  2. バッテリー温度センサーのケーブルを、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通してUPSに配線し、以下のように接続します。
    注記: 温度センサーのケーブルは、Class 2/SELVとして認識されます。Class 2/SELV回路は、主回路から絶縁する必要があります。
  3. バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。

    バッテリーブレーカーの前面図

  4. 信号ケーブルを、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通して、バッテリーブレーカーに配線します。
  5. 信号ケーブルを接続します。
    1. 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
    2. 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。

    バッテリーブレーカーの前面図

  6. UPSで信号ケーブルを以下のように接続します。
  7. バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.