990–5947A–012

Montage du kit de disjoncteur batterie dans un boîtier métallique mis à la terre

ATTENTION
risques de dommages à l'équipement
Montez le disjoncteur batterie dans un boîtier métallique mis à la terre.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Mesurez et marquez les trous pour le montage du kit de disjoncteur batterie dans le boîtier métallique.
  2. Percez des trous au niveau des marques.
  3. Montez le kit de disjoncteur batterie dans le boîtier métallique.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?