990-6161A-005

Installieren der Kabelbox am modularen Batterieschrank

Nur für Installation mit weiter entfernter USV.

USV mit maximal 100 kW Nennleistung: Führen Sie die unten genannten Schritte für den modularen Batterieschrank 1 aus.

USV mit Nennleistung über 100 kW: Führen Sie die unten genannten Schritte für alle modularen Batterieschränke mit externen Leistungskabeln aus.

  1. Entfernen Sie die Kabelbox von der Rückseite des modularen Batterieschranks.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

  2. Entfernen Sie die obere oder untere Montageplatte von der Kabelbox.
  3. Bohren/stanzen Sie Löcher für Leistungskabel/Kabelkanäle in die obere oder untere Montageplatte. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle (nicht im Lieferumfang enthalten).
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
    Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen, während die Abdeckplatten angebracht sind, und bohren bzw. stanzen Sie nicht in der Nähe des Schranks.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  4. Bringen Sie die obere bzw. untere Montageplatte wieder an der Kabelbox an.
  5. Installieren Sie die Kabelbox am modularen Batterieschrank. Beachten Sie, dass die Kabelbox in umgekehrter Position angebracht wird.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?