990-6161A-022

De kabelgeleider op de modulaire batterijbehuizing installeren

Alleen voor installatie met losstaande UPS.

UPS berekend voor maximaal 100 kW: Voer de onderstaande stappen uit voor modulaire batterijbehuizing 1.

UPS berekend voor meer dan 100 kW: Voer de onderstaande stappen uit voor alle modulaire batterijbehuizingen met externe bekabeling.

  1. Verwijder de kabelgeleider aan de achterkant van de modulaire batterijbehuizing.

    Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

  2. Verwijder de bovenste of onderste wartelplaat van de kabelgeleider.
  3. Boor/stans gaten voor stroomkabels/kabelgeleidingen in de bovenste of onderste wartelplaat. Installeer kabelgeleidingen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
    GEVAAR
    gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
    Boor of stans geen gaten uit terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
    Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  4. Plaats de bovenste of onderste wartelplaat terug op de kabelgeleider.
  5. Installeer de kabelgeleider op de modulaire batterijbehuizing. De kabelgeleider is in omgekeerde positie geïnstalleerd.

    Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?