连接来自模块电池柜的信号线
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
- 仅适用于不相邻的模块化电池柜:
- 如图所示将 Class 2/SELV 线缆和 non-Class 2/non-SELV 线缆接入 UPS。
- 将 Class 2/SELV 线缆和 non-Class 2/non-SELV 线缆连接到 UPS 中的电路板 640-7552上。
- 仅适用于相邻的模块化电池柜:将随附的信号线 0W76627 和 0W12908 连接到 UPS 中的电路板 640-7552 上。
- 将信号线从模块电池柜
1 连接到 UPS:
- 断开 UPS 中电路板 640-7552 的 J8007 上的端接插头。
- 将 J8007 上的端接插头安装到最后一个模块电池柜 (T) 中的电路板 640-7572 上。
- 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7572 上的 J8011 连接至 UPS 中电路板 640-7552 的 J8014 上。
- 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7572 上的 J8008 连接至 UPS 中电路板 640-7552 的 J8007 上。
- 重新装回 UPS 的顶板。
- 将顶板从 UPS 后面倾斜滑入。顶板后面的凸舌必须插入到 UPS 背面的凹槽中。
- 向下按压顶板正面并用螺钉固定。