安装步骤
- 请按照接收和拆箱手册中的步骤从托盘上卸下机柜。
- 安装背面固定支架。
- 机柜的摆放。
- I/O 机柜的电源线连接准备。按照以下任一步骤操作:
- 仅单市电系统:安装单市电安装套件 0H-9161。
- 连接电源线。按照以下任一步骤操作:
- 安装正面固定支架。
- I/O 机柜和电源柜之间的信号线敷设。
- 外部信号线的连接准备。。
- 紧急停机 (EPO) 连接。
- 仅外部同步:外部同步连接。
- 设备与输入接点和输出继电器之间的连接。
- 仅并机系统:并机 UPS 设备之间的 PBUS 线缆敷设。
- Modbus 线缆连接。
- 最终机械装配。
有关安装完成后如何移动或拆除
UPS,请参阅拆除 UPS 或将其移至新位置。