990-5783K-025

Procedura montażu

  1. Zdejmij szafy z palety zgodnie z instrukcją odbioru i rozpakowania.
  2. Montaż tylnych wsporników kotwiących.
  3. Rozmieszczenie szaf.
  4. Przygotuj szafę we/wy do podłączenia kabli zasilających. Postępuj według jednej z procedur:
  5. Tylko dla systemów o pojedynczym zasilaniu: Montaż zestawu instalacyjnego pojedynczego zasilania 0H-9161.
  6. Podłącz kable zasilające. Postępuj według jednej z procedur:
  7. Montaż przednich wsporników kotwiczących.
  8. Przeprowadzanie przewodów sygnałowych między szafą we/wy a szafami zasilającymi.
  9. Przygotowanie do podłączenia zewnętrznych przewodów sygnałowych.
  10. Podłączanie awaryjnego wyłączania zasilania (EPO).
  11. Tylko w przypadku synchronizacji zewnętrznej: Podłączanie kabli do synchronizacji zewnętrznej.
  12. Podłączanie sprzętu do styków wejściowych i przekaźników wyjściowych.
  13. Tylko w układach równoległych: Poprowadzenie kabli PBUS między jednostkami UPS w układzie równoległym.
  14. Podłączenie kabli Modbus.
  15. Końcowy montaż mechaniczny.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?