990-5783J-034

Acil Durum Güç Kapatma (EPO) Bağlantısı

Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar EPO terminal bloğuna herhangi bir devre bağlamayın.

Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.

EPO girişi 24 VDC'yi destekler.

  1. EPO'nuzdaki kabloları Harici Sinyal Kablolarını Hazırlama ile gösterildiği gibi G/Ç kabininin üst veya altından 0P6547 üzerindeki EPO terminalleri J4936–J4938'e çekin.
  2. Bina EPO'sunu aşağıdaki seçeneklerden birine göre bağlayın.
    NOT: Terminal bloğunu panele bağlamayın. Montaj hizmeti sırasında sinyal kabloları Schneider Electric tarafından bağlanacaktır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?