990-5783J-034

Güç Kablolarını 380 V, 400 V, 415 ve 440 V Sistemlerine Bağlama

  1. Kurulum Seti 0H-1102'den N barası 880–5501'i kurun.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

  2. Yalnızca nötr bağlantıya sahip kurulumlarda, lexan plakasını N barasından çıkarın.
  3. Ekipman toprak hattı iletkenini/PE'yi PE barasına bağlayın.
  4. Giriş kablolarını bağlayın
  5. Sadece Giriş ve Bypass Ayrı Girişli şebeke sistemleri için geçerlidir. Bypass kablolarını bağlayın
  6. Çıkış kablolarını bağlayın
  7. Sadece TNC sistemleri için geçerlidir: N bara ve topraklama terminali arasına atlama kablolarını (sağlanmamıştır) bağlayın.
  8. Sadece 4 kablolu sistemler için geçerlidir: Bir IT sisteminde, N bara ve topraklama terminali arasına harici empedans bağlayın.
    NOT: IT sistemleri için kurulumda bir topraklama arızası tespit devresi bulunmalıdır.
  9. Akü kablolarını, akü + ve akü - terminallerine bağlayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?