990-6264F-037

Galaxy VX含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统安装手册

380 V、400 V、415 V、440 V 和 480 V

500 kW/kVA、500 kW/kVA N+1、625 kW/kVA、800 kW/kVA
500 kW/kVA 可扩展至 750 kW/kVA、750 kW/kVA、750 kW/kVA N+1
500 kW/kVA、625 kW/kVA、750 kW/kVA 可扩展至 1000 kW/KVA、1000 kW/kVA、1000 kW/kVA N+1
1100 kW/kVA、1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA、750 kW/kVA 和 1000 kW/kVA 可扩展至 1250 kW/kVA、1250 kW/kVA、1250 kW/kVA、1250 kW/kVA N+1

2024/11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?