990-6264H-037

安装背面固定支架

危险
小心触电、爆炸或电弧
钻孔时请妥善覆盖 UPS 系统,防止灰尘或其他导电颗粒进入系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心倾倒
必须安装所有背面和正面固定支架。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 使用 I/O 机柜背面附着的背面固定支架。从安装套件 0H-9385 取出转角固定片并固定到 I/O 机柜的背面固定支架右侧。请注意固定片的方向。
  2. 将 I/O 机柜和电源柜的背面固定支架摆放到最终安装位置。
  3. 使用随附的螺钉和螺栓将背面固定支架相互连接固定。
  4. 标出钻孔位置。
  5. 按照国家和本地的法规要求钻出固定孔。
  6. 将背面固定支架固定到地面。螺栓须另购。
  7. 使用气泡水平仪以确保背面固定支架处于水平位置。如有需要,使用随附的调平垫片。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?