990-6264F-022

De nooduitschakeling van de voeding (EPO) aansluiten

Sluit geen enkel circuit aan op het EPO-aansluitblok tenzij kan worden vastgesteld dat het circuit SELV of klasse 2 is.

Alle aangesloten circuits moeten dezelfde 0V-referentie delen.

De EPO-ingang ondersteunt 24 VDC.

  1. Leid de kabels van uw EPO door de bovenkant van de I/O-behuizing en naar de EPO-aansluitklemmen J4936-J4938 op 0P6547, zoals afgebeeld in Externe kabels naar de printplaten leiden.
  2. Sluit de EPO van het gebouw op de klemmenstrook aan volgens een van de onderstaande opties.
    OPMERKING: De klemmenstrook niet op de printplaat aansluiten. Signaalkabels worden aangesloten door Schneider Electric tijdens de montageservice.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?